This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:有关 TDA4VM 上 DDR 组交错支持的查询(J721E)

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430428/tda4vm-query-regarding-ddr-bank-interleaving-support-on-tda4vm-j721e

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

我目前正在使用 TDA4VM、我想了解它是否支持 DDR 内组的交错。 虽然该特性在参考手册(8.2.1 DDRSS 概述)中被提到为 DDR 子系统的关键功能之一、但我找不到详细信息或配置步骤。 在提供的 DDR 配置工具中没有任何启用或配置 DDR 组交错的特定选项。 我找到的唯一相关选项是"Multi DDRSS Interleave Hybrid Config"、该选项设置为"Interleaved Only"、但显示为灰色。

具体而言、我有以下问题:

  1. TDA4VM 是否支持 DDR 组交错?
  2. 如果支持、如何启用或配置它?
  3. DDR 配置工具中是否有适用于此功能的特定选项? 如果没有、是否需要执行其他步骤(例如、寄存器设置)?

如有任何与此相关的进一步指导或文件、将不胜感激。

提前感谢您的帮助

此致、

Amar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到的唯一相关选项是"多 DDRSS 交错混合配置"、该选项设置为"仅交错"、但显示为灰色。

    这不适用于 TDA4VM。 此参数与具有多个 DDR 子系统的 TI 器件相关、但 TDA4VM 只有1个 DDR 子系统。

    [quote userid="568850" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430428/tda4vm-query-regarding-ddr-bank-interleaving-support-on-tda4vm-j721e TDA4VM 是否支持 DDR 组交错?

    DDR 存储器的行内支持组交错、这意味着行地址比存储体地址的顺序更高。

    [quote userid="568850" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430428/tda4vm-query-regarding-ddr-bank-interleaving-support-on-tda4vm-j721e 如果支持、如何启用或配置它?

    无法启用(或禁用)该功能。 行地址始终高于存储体地址。

    此致、
    Kevin