This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:首先引导 MCU R5F 来监控 CAN 消息、如果有 CAN 消息响应、则引导 A53内核(Linux)。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1423429/am62a7-q1-we-first-boot-mcu-r5f-to-monitor-the-can-messages-and-if-there-is-a-can-messages-response-then-boot-a53core-linux

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

您好、

我们现在使用 psdk9.2、引导模式是 SBL 引导、我们首先在 stage1中引导 MCU r5f 内核。 现在、我们要做的是、当 MCU r5f 接收到 CAN 消息时、在 stage2中引导 A53内核(Linux)。 该功能能否实现? 如何实现?

此致、

GangZheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 TDA4中发现了类似的演示。

    MCUSW:入门

    AM62A 中是否有演示参考?

    此致、

    GangZheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    AM62A 没有此类演示。  

    [quote userid="616280" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1423429/am62a7-q1-we-first-boot-mcu-r5f-to-monitor-the-can-messages-and-if-there-is-a-can-messages-response-then-boot-a53core-linux 现在我们要做的就是当 MCU r5f 收到 CAN 消息时、在 stage2中引导 A53内核(Linux)

    从何处接收 CAN 消息?

    此致、
    Aparna