请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7-Q1 工具与软件:
您好、
我们现在使用 psdk9.2、引导模式是 SBL 引导、我们首先在 stage1中引导 MCU r5f 内核。 现在、我们要做的是、当 MCU r5f 接收到 CAN 消息时、在 stage2中引导 A53内核(Linux)。 该功能能否实现? 如何实现?
此致、
GangZheng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、
我们现在使用 psdk9.2、引导模式是 SBL 引导、我们首先在 stage1中引导 MCU r5f 内核。 现在、我们要做的是、当 MCU r5f 接收到 CAN 消息时、在 stage2中引导 A53内核(Linux)。 该功能能否实现? 如何实现?
此致、
GangZheng
您好!
AM62A 没有此类演示。
[quote userid="616280" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1423429/am62a7-q1-we-first-boot-mcu-r5f-to-monitor-the-can-messages-and-if-there-is-a-can-messages-response-then-boot-a53core-linux 现在我们要做的就是当 MCU r5f 收到 CAN 消息时、在 stage2中引导 A53内核(Linux)从何处接收 CAN 消息?
此致、
Aparna