请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM620-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
我目前使用带有 SDK 8.06的 AM62x SK 板、遵循默认配置、无需任何修改。 在映像加载过程中、我遇到了加载过程在尝试加载 tispl.bin 时停止或挂起的问题。
详细信息 :
SDK 版本:8.06
硬件:AM62x SK 板
配置: am62x_evm_r5_defconfig am62x_evm_a53_defconfig
发行 :
tiboot3.bin 加载成功。
尝试加载 tispl.bin 时、进程挂起、我无法继续执行进一步的映像加载或引导。
我已随附日志、请帮助我们解决我们的问题。
谢谢、此致、
Yashavantha Gowda.
01000000011a0000616d36327800000000000000475020200100010001000100CCCC U-Boot SPL 2021.01 (Oct 30 2024 - 08:40:34 +0530) SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.4--v08.06.04 (Chill Capybar') SPL initial stack usage: 13424 bytes Trying to boot from UART CCxyzModem - CRC mode, 2(SOH)/330(STX)/0(CAN) packets, 4 retries Loaded 337092 bytes Loading Environment from MMC... *** Warning - No MMC card found, using default environment init_env from device 7 not supported! Starting ATF on ARM64 core...