This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:使用 SDK 8.06在 AM62x SK 电路板上加载 tispl.bin 时出现问题

Guru**** 1807890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431645/am620-q1-issue-with-loading-tispl-bin-on-am62x-sk-board-using-sdk-8-06

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我目前使用带有 SDK 8.06的 AM62x SK 板、遵循默认配置、无需任何修改。 在映像加载过程中、我遇到了加载过程在尝试加载 tispl.bin 时停止或挂起的问题。

详细信息

SDK 版本:8.06

硬件:AM62x SK 板

配置: am62x_evm_r5_defconfig am62x_evm_a53_defconfig

发行

tiboot3.bin 加载成功。

尝试加载 tispl.bin 时、进程挂起、我无法继续执行进一步的映像加载或引导。

我已随附日志、请帮助我们解决我们的问题。

谢谢、此致、

Yashavantha Gowda.

01000000011a0000616d36327800000000000000475020200100010001000100CCCC
U-Boot SPL 2021.01 (Oct 30 2024 - 08:40:34 +0530)
SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.4--v08.06.04 (Chill Capybar')
SPL initial stack usage: 13424 bytes
Trying to boot from UART
CCxyzModem - CRC mode, 2(SOH)/330(STX)/0(CAN) packets, 4 retries
Loaded 337092 bytes
Loading Environment from MMC... *** Warning - No MMC card found, using default environment

init_env from device 7 not supported!
Starting ATF on ARM64 core...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正在使用什么引导介质? 是 SD 卡吗?

    以及设置的引导模式。 日志表明电路板正在尝试从 UART 引导。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:  

    问题已解决、关闭线程