This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:PROCESSOR-SDK-AM62X

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426387/sk-am62-lp-processor-sdk-am62x

器件型号:SK-AM62-LP

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们正在尝试启用/禁用 main/MCU 域中提供的 GPIO。

您能否重新验证我们到目前为止已完成的步骤、并提供正确的序列或一组命令来启用/禁用 GPIO。

SK-AM62-LP 电路板的 GPIO0_38引脚  

我们尝试以下命令:

gpiochip2从 GPIO 基数396开始、因此对于 GPIO0_38,396+38 = 434  

1. gpiodetect

2.tail /sys/class/gpio /*/标签 
3.echo 434 >/sys/class/gpio/export
4.echo out >/sys/class/gpio/gpio434/direction
5. echo 1 >/sys/class/gpio/gpio434/value

最后、我们无法看到示波器/电压表上的 GPIO 值较高。

您能否指导 w.r.t 使用 Linux 命令进行验证的正确方法