工具与软件:
您好、TI 团队:
我们正在尝试启用/禁用 main/MCU 域中提供的 GPIO。
您能否重新验证我们到目前为止已完成的步骤、并提供正确的序列或一组命令来启用/禁用 GPIO。
SK-AM62-LP 电路板的 GPIO0_38引脚
我们尝试以下命令:
gpiochip2从 GPIO 基数396开始、因此对于 GPIO0_38,396+38 = 434
1. gpiodetect
2.tail /sys/class/gpio /*/标签
3.echo 434 >/sys/class/gpio/export
4.echo out >/sys/class/gpio/gpio434/direction
5. echo 1 >/sys/class/gpio/gpio434/value
最后、我们无法看到示波器/电压表上的 GPIO 值较高。
您能否指导 w.r.t 使用 Linux 命令进行验证的正确方法