This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:McASP 接口

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429811/am620-q1-mcasp-interface

器件型号:AM620-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好、TI 团队:

 

我们正在研究将多媒体 MEDIADOCK 和 DMS 解决方案合并的解决方案。

在其中一种情况下、我们希望重复使用基于 AM6202 SoC 的实际平台。 (使用 MCSAP 接口)

1-请您给我们介绍一下我们 MCSAP 与音频外设的映射。 (随附文件)?  

e2e.ti.com/.../MEDIADOCK_5F00_DMS_5F00_A_5F00_HW00.pdf

2-如果同一个 McASP 可以连接到多个设备、您能否提供有关信号完整性规则和目标性能的更多详细信息?

3-是否可以将 GPMC NAND 的前8个数据(AD0至 AD7引脚)和其他 GPMC 引脚(AD8至 AD15引脚)用于 MCASP 音频?

显然、2个接口(GPMC 和 MCASP)应该能够并行和独立地操作、没有任何干扰或限制

非常感谢  

Karim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +改变了主题  

    您好、Kraim、  

    感谢您的提问。

    我先回顾一下输入内容、然后再回来。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Karim、

    请参考我从专家处收到的以下意见。

    1. 建议的设置看起来正常。 由于并未提供通信格式的详细信息、因此只对配置做一些评论。

      McASP0 *蓝牙和调谐器必须以相同的格式(TDM/I2S/等) 和字大小设置运行 、并与位时钟和帧同步同步同步同步

    MCASP2 *编解码器和放大器必须以相同的格式(TDM/I2S/等) 和字大小设置运行、并与位时钟和帧同步同步同步

    1. 可将两个器件连接至 McASP。 建议在对位时钟进行布线时遵循良好的布局实践。 使用 IBIS 模型检查信号完整性。
    2. 所需的配置有效。 请使用 SysConfig 工具确保正确的外设/IOSet 配置。

    此致、

    Sreenivasa