主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好、TI 团队:
我们正在研究将多媒体 MEDIADOCK 和 DMS 解决方案合并的解决方案。
在其中一种情况下、我们希望重复使用基于 AM6202 SoC 的实际平台。 (使用 MCSAP 接口)
1-请您给我们介绍一下我们 MCSAP 与音频外设的映射。 (随附文件)?
e2e.ti.com/.../MEDIADOCK_5F00_DMS_5F00_A_5F00_HW00.pdf
2-如果同一个 McASP 可以连接到多个设备、您能否提供有关信号完整性规则和目标性能的更多详细信息?
3-是否可以将 GPMC NAND 的前8个数据(AD0至 AD7引脚)和其他 GPMC 引脚(AD8至 AD15引脚)用于 MCASP 音频?
显然、2个接口(GPMC 和 MCASP)应该能够并行和独立地操作、没有任何干扰或限制
非常感谢
Karim