请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 工具与软件:
您好、TI:
我们已经在 J784S4-EVM 电路板中编译并刷写了 QNX [1]。
成功启动后、我们在/dev/中 看不到闪存分区 、但当我们在 j784s4-evm-ti.build 中研究了闪存驱动程序时、我们发现它已被注释掉。
当我们尝试手动运行时、可以看到以下错误日志
784S4-EVM@QNX:/# devf-j7-ospi rclk=200000000、clk=25000000、rdelay=4
(devf t1::f3s_flash_probe:277)无法正确识别任何闪存器件
请告诉我们如何成功枚举闪存
此致、
Veeraiyan Chidambaram