This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:J784S4-EVM 板中未枚举[QNX-710]闪存

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431119/tda4vh-q1-qnx-710-flash-is-not-enumerated-in-j784s4-evm-board

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

您好、TI:

我们已经在 J784S4-EVM 电路板中编译并刷写了 QNX [1]。

成功启动后、我们在/dev/中 看不到闪存分区 、但当我们在 j784s4-evm-ti.build 中研究了闪存驱动程序时、我们发现它已被注释掉。

当我们尝试手动运行时、可以看到以下错误日志

784S4-EVM@QNX:/#    devf-j7-ospi rclk=200000000、clk=25000000、rdelay=4
(devf t1::f3s_flash_probe:277)无法正确识别任何闪存器件

请告诉我们如何成功枚举闪存

[1] https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-qnx-j784s4/09_02_00_04/exports/docs/getting_started_j784s4.html

此致、

Veeraiyan Chidambaram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veeraiyan、

    请查看 Jacinto 处理器 TDA4AP/TDA4VP/TDA4AH/TDA4VH EVM 用户指南 、并确保为 OSPI 闪存正确选择 SW2.1开关。  它必须关闭。

    请参阅:

    如果您仍然看到问题、您能否共享完整的引导日志(包括运行"slog2info"以供我们分析?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen Rao、

    SW2.1切换为 OFF 后、已枚举 NOR 闪存。

    感谢您的支持。

    Veeraiyan Chidambaram