请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62P 主题中讨论的其他器件: AM625
工具与软件:
对于 AM62P:
1.可以将 BOOTMODE14拉至高电平还是低电平、直到不悬空? 根据 TI 在 AM625上发布的信息、保留的引脚可能是高电平或低电平、甚至不是悬空的、请确认 AM62P 的情况也是如此
可以将 BOOTMODE15拉至高电平吗? 在原理图设计检查清单(修订版 E)中、sprad21e BOOTMODE15被称为"硬件上电自检"、建议同时使用 PU/TRM、但在 PD 中、它保留、这意味着上拉或下拉是可以的。 在我们的设计中、需要上拉该引脚。 请确认这是可以的
谢谢!
Jhon