This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:AM62P BOOTMODE14、BOOTMODE15 Strap 配置

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, AM625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1422225/am62p-am62p-bootmode14-bootmode15-strapping

器件型号:AM62P
主题中讨论的其他器件: AM625

工具与软件:

你好  、Kallikuppa Sreenivasa、

对于 AM62P:

1.可以将 BOOTMODE14拉至高电平还是低电平、直到不悬空? 根据 TI 在 AM625上发布的信息、保留的引脚可能是高电平或低电平、甚至不是悬空的、请确认 AM62P 的情况也是如此
可以将 BOOTMODE15拉至高电平吗? 在原理图设计检查清单(修订版 E)中、sprad21e BOOTMODE15被称为"硬件上电自检"、建议同时使用 PU/TRM、但在 PD 中、它保留、这意味着上拉或下拉是可以的。 在我们的设计中、需要上拉该引脚。 请确认这是可以的

谢谢!

Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jhon、

    1.是的,这是正确的

    2.我需要仔细检查。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    Q2是否有任何更新?

    谢谢!

    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jhon、很抱歉回复迟到了

    我确认 BOOTMODE15也是保留的。  它应像 BOOTMODE14一样被拉至高电平或低电平(不保持悬空)

    此致、

    James