This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM625:MCSPI MISO MOSI 识别

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429598/faq-am625-mcspi-miso-mosi-identification

器件型号:AM625

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在为 AM6254 SoC 设计定制电路板、并尝试将 SPI 外设连接到 AM6254 SPI 接口。

我打算使用 MCU_SPI1通道、但不确定哪个是 MCU_SPI1_D0和 MCU_SPI1_D1之间的 MISO 和 MOSI。

请帮我确定哪一个是哪一个。

期待您的答复。 谢谢你。

此致、

Paul。