工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我正在为 AM6254 SoC 设计定制电路板、并尝试将 SPI 外设连接到 AM6254 SPI 接口。
我打算使用 MCU_SPI1通道、但不确定哪个是 MCU_SPI1_D0和 MCU_SPI1_D1之间的 MISO 和 MOSI。
请帮我确定哪一个是哪一个。
期待您的答复。 谢谢你。
此致、
Paul。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我正在为 AM6254 SoC 设计定制电路板、并尝试将 SPI 外设连接到 AM6254 SPI 接口。
我打算使用 MCU_SPI1通道、但不确定哪个是 MCU_SPI1_D0和 MCU_SPI1_D1之间的 MISO 和 MOSI。
请帮我确定哪一个是哪一个。
期待您的答复。 谢谢你。
此致、
Paul。
Paul、你好!
感谢您的提问。
请参阅以下 E2E 常见问题解答。
e2e.ti.com/.../faq-am623-spi-data-miso-mosi-usage-for-d0-d1
e2e.ti.com/.../faq-am6412-am64x-spi-d0-and-d1---miso-mosi
e2e.ti.com/.../faq-am62x-mcspi-d0-and-d1-direction-in-spi-bootmode
e2e.ti.com/.../faq-am62a3-q1-the-miso-and-mosi-of-the-spi
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1090926/faq-am62x-ospi-in-spi-mode-for-booting-mosi-vs-miso
请参阅以下常见问题解答、其中提供了指向包括 TRM 在内的最常用配套资料的链接
此致、
Sreenivasa
您好、Paul:
它是可配置的、无关紧要。
在 ti_pinmux_config.c 中有一个示例
静态 Pinmux_Per Cfg_t gPinMuxMCuDomainCfg[]={
...
{
MCU_SPI1_D0、
( PIN_MODE(0)| ~PIN_INPUT_ENABLE | PIN_PULL_DISABLE )
}、
{
MCU_SPI1_D1、
( PIN_MODE(0)| PIN_INPUT_ENABLE | PIN_PULL_DISABLE )
}、
};
在我的上面的示例中、很显然、
SP1_D0为 SPI_MOSI 和 SP1_D1 SPI_MISO。 不要忘记检查引脚模式。 在 AM6254中、引脚模式可能会略有不同。
谢谢