This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654IDKEVM:TMDX654IDKEVM

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX654IDKEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1424998/tmdx654idkevm-tmdx654idkevm

器件型号:TMDX654IDKEVM

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 Profinet 自动 RT 测试仪测试 DCP。 对于测试设置、我使用的是 TMDX654IDKEVM EVK 板和另一个 TI 器件(被测器件)。 我将收到以下错误。  

"错误:EtsConnectionState 未定义。 检查配置/连接"

此外,我怎样才能得到 我已经通过以太网端口连接到我的笔记本电脑的 EVK 端口的 IP 地址?

评估板中是否设置了任何默认 IP 地址。

期待快速响应。

谢谢!

Jagadeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadeesh:

    测试捆绑包中的 ART 产品文档中介绍了设置和启动 ETS 板的步骤。 请参阅以下步骤以确认是否已完成 PC 上的所有配置。 请按照文档中提到的步骤操作后、告知我们问题是否仍然存在。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/ProductDocumentation.pdf

    [quote userid="626989" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1424998/tmdx654idkevm-tmdx654idkevm 板上是否设置了任何默认 IP 地址。

    ETS 工具的默认 IP 配置为192.168.5.1。  

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Laxman 的答复。

    我提到了相同的文件,你已经分享,但我仍然无法沟通。 我将收到以下错误  

    16:03:59 -错误:EtsConnectionState 未定义。 检查配置/连接。
    16:04:06 -错误:EtsConnectionState 未定义。 检查配置/连接。
    16:42:37 -错误:EtsConnectionState 未定义。 检查配置/连接。

    我正在使用的测试设置是- RT 测试仪通过以太网电缆连接到 EVK 板、EVK 又连接到另一个器件- Hilsher Netx90 (DUT)。 对于这个设置、如何在 PC 中配置 RT 测试器项目。

    谢谢!

    Jagadeesh SN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadeesh:

    请确保是否已完成以下配置:

    1)检查您是否 在连接到 ETS 工具的 PC 上有互联网连接,因为我们已经看到的问题,当这是缺失的。

    2)检查连接到 ETS 的 PC 接口的 IP 地址、应设置为192.168.5.2

    3)尝试 ping ETS 设备并检查是否收到响应。 如果否、则存在一些在 PC 中刷写映像或 IP 配置的问题。

    4) 4)确保您使用的 是文档中所述的最新版本的 AM65x

    如果这些建议无法解决此问题、请 在 PROFINET 论坛上发布此问题、因为他们可以提供任何其他建议来解决此问题。

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laxman:

    我 遵循了所有的步骤,仍然没有得到答复的 Ping。 我尝试了 EVK 中的所有端口。  

    这是我尝试 ping 的 cmd 提示符日志。

    使用32字节数据 ping 192.168.5.1:
    从192.168.5.2回复:目标主机无法访问。
    从192.168.5.2回复:目标主机无法访问。
    从192.168.5.2回复:目标主机无法访问。
    从192.168.5.2回复:目标主机无法访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadeesh:

    此问题似乎与缺少的某些 ETS 配置有关。 请联系 PNO ART 支持论坛、他们将能够更好地帮助解决此问题。

    此致、
    Laxman  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laxman:

    我们是否需要在 EVK 上启用 ping 访问? 如何检查 EVK 上所有端口的 IP 地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadeesh:

    一旦二进制文件在 EVK 上刷写、默认会启用 Ping 访问。 加载的二进制文件还会在器件引导后将 EVK 的 IP 地址设置为192.168.5.1。 IP 地址通常由应用程序配置。 您可以将 EVK 的 UART 终端连接到 PC、并检查 UART 控制台日志中是否有有关每个接口 IP 地址的任何信息。

    请确保您使用控制接口端口连接到 PC。

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Laxman 的支持,我们将尝试,正如你的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadeesh:

    IDK 板是否使用某些 SDK 的通用 TI 映像?

    您可以使用它、例如 TI-RTOS 或某个 Linux SDK。 然后可以进行一些检查。 可通过 UART 访问串行功能。

    https://www.ti.com/lit/ml/sprw324b/sprw324b.pdf
    https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM65X

    此致、
    Lukas Libal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lukas、

    我将使用此路径中提供的图像。

    C:\Program Files (x86)\Automated RT-Tester\EtsFirmware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadeesh:

    对于开发测试或认证、我得到了所需的 ETS 固件。

    回到我的原始问题。  

    开发板是否使用某些 SDK 中的通用 TI 图像?

    为了便于理解、我想验证 IDK 板本身是否正常工作。 SD 卡、DIP 开关 设置 等可能存在其他问题 为此、我 建议 使用一个 TI SDK 中提供的通用映像。

    此致、
    Lukas Libal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我刷写了该映像"tisdk-default-image-am65xx-evm.wic.xz"、但在为电路板通电时仍然没有获得任何日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadeesh:

    然后我想接下来的检查- 参考 链接

    1. 使用串行控制台设置11500 8N1
    2. 检查您的电源是否足够强大
    3. 配置 DIP 开关以进行 SD 卡引导
    4. 尝试不同的 SD 卡

    更多有用的想法和详细信息如何继续、可能会有 TI 专家参与。

    此致、
    Lukas Libal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试不同的 SD 卡

    这是我的第一次检查。 SD 卡的质量不一致,我个人在这里偶尔有问题,但与新的卡,例如 SanDisk 我从来没有问题。 尝试使用 TI 默认映像来查看 IDK 引导。 确认后、移至 Profinet 提供的映像。

     Pekka