工具与软件:
您好!
我正在尝试使用 Profinet 自动 RT 测试仪测试 DCP。 对于测试设置、我使用的是 TMDX654IDKEVM EVK 板和另一个 TI 器件(被测器件)。 我将收到以下错误。
"错误:EtsConnectionState 未定义。 检查配置/连接"
此外,我怎样才能得到 我已经通过以太网端口连接到我的笔记本电脑的 EVK 端口的 IP 地址?
评估板中是否设置了任何默认 IP 地址。
期待快速响应。
谢谢!
Jagadeesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在尝试使用 Profinet 自动 RT 测试仪测试 DCP。 对于测试设置、我使用的是 TMDX654IDKEVM EVK 板和另一个 TI 器件(被测器件)。 我将收到以下错误。
"错误:EtsConnectionState 未定义。 检查配置/连接"
此外,我怎样才能得到 我已经通过以太网端口连接到我的笔记本电脑的 EVK 端口的 IP 地址?
评估板中是否设置了任何默认 IP 地址。
期待快速响应。
谢谢!
Jagadeesh
尊敬的 Jagadeesh:
测试捆绑包中的 ART 产品文档中介绍了设置和启动 ETS 板的步骤。 请参阅以下步骤以确认是否已完成 PC 上的所有配置。 请按照文档中提到的步骤操作后、告知我们问题是否仍然存在。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/ProductDocumentation.pdf
[quote userid="626989" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1424998/tmdx654idkevm-tmdx654idkevm 板上是否设置了任何默认 IP 地址。ETS 工具的默认 IP 配置为192.168.5.1。
此致、
Laxman
感谢 Laxman 的答复。
我提到了相同的文件,你已经分享,但我仍然无法沟通。 我将收到以下错误
16:03:59 -错误:EtsConnectionState 未定义。 检查配置/连接。
16:04:06 -错误:EtsConnectionState 未定义。 检查配置/连接。
16:42:37 -错误:EtsConnectionState 未定义。 检查配置/连接。
我正在使用的测试设置是- RT 测试仪通过以太网电缆连接到 EVK 板、EVK 又连接到另一个器件- Hilsher Netx90 (DUT)。 对于这个设置、如何在 PC 中配置 RT 测试器项目。
谢谢!
Jagadeesh SN
尊敬的 Jagadeesh:
请确保是否已完成以下配置:
1)检查您是否 在连接到 ETS 工具的 PC 上有互联网连接,因为我们已经看到的问题,当这是缺失的。
2)检查连接到 ETS 的 PC 接口的 IP 地址、应设置为192.168.5.2
3)尝试 ping ETS 设备并检查是否收到响应。 如果否、则存在一些在 PC 中刷写映像或 IP 配置的问题。
4) 4)确保您使用的 是文档中所述的最新版本的 AM65x
如果这些建议无法解决此问题、请 在 PROFINET 论坛上发布此问题、因为他们可以提供任何其他建议来解决此问题。
此致、
Laxman
尊敬的 Laxman:
我 遵循了所有的步骤,仍然没有得到答复的 Ping。 我尝试了 EVK 中的所有端口。
这是我尝试 ping 的 cmd 提示符日志。
使用32字节数据 ping 192.168.5.1:
从192.168.5.2回复:目标主机无法访问。
从192.168.5.2回复:目标主机无法访问。
从192.168.5.2回复:目标主机无法访问。
从192.168.5.2回复:目标主机无法访问。
尊敬的 Jagadeesh:
一旦二进制文件在 EVK 上刷写、默认会启用 Ping 访问。 加载的二进制文件还会在器件引导后将 EVK 的 IP 地址设置为192.168.5.1。 IP 地址通常由应用程序配置。 您可以将 EVK 的 UART 终端连接到 PC、并检查 UART 控制台日志中是否有有关每个接口 IP 地址的任何信息。
请确保您使用控制接口端口连接到 PC。
此致、
Laxman
尊敬的 Jagadeesh:
IDK 板是否使用某些 SDK 的通用 TI 映像?
您可以使用它、例如 TI-RTOS 或某个 Linux SDK。 然后可以进行一些检查。 可通过 UART 访问串行功能。
https://www.ti.com/lit/ml/sprw324b/sprw324b.pdf
https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM65X
此致、
Lukas Libal