请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具与软件:
尊敬的支持团队和 James:
我们的客户对以下主题中支持的问题有其他疑问。
e2e.ti.com/.../5370178
我们评估了50ppm 振荡器、并确认它可以正常工作。
关于这一问题、TI 是否认为这是一个已知问题
基本上、AM3352应使用振荡器而不是晶体。
如果是、您是否计划将来采取措施、例如在数据表中明确说明这一点?
此致、
Kanae