This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:eMMC 引导

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431762/sk-am62b-p1-emmc-booting

器件型号:SK-AM62B-P1

工具与软件:

您好!

我能够使用 USB 外设启动 am62直到 Linux ,并能够得到一个副本目录 tiboot3,tipsl.uboot,fitimage,  

问题1。 要使用 eMMC 作为次要引导模式,所有更改都是为了 eMMC 二进制文件的 maid。

问题2: 当我 grep i 时,有 mmcblk0、mmcblk0p1、mmcblk0boot0、 mmcblk0boot1目录应该在哪个目录中创建分区和复制引导文件。? IM 规划使用 Fdisk util 可以为我提供一个示例吗?

此致、

-RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RJ

    q1. 要使用 eMMC 作为次要引导模式,所有更改都是为了 eMMC 二进制文件的 maid。

    当主引导介质无法引导时、您的意思是"备份引导模式"吗? 您的主引导模式是什么?

    Q2. 当我 grep i 时,有 mmcblk0、mmcblk0p1、mmcblk0boot0、 mmcblk0boot1目录应该在哪个目录中创建分区和复制引导文件。? IM 规划使用 Fdisk util 可以为我提供一个示例吗?

    您能否在此处查看这部分文档、它具有一些非常适合您所尝试操作的背景知识。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AdNWBqCVds4ZSqU9osT1tQ__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

    此致、Andreas