请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62B-P1 工具与软件:
您好!
我能够使用 USB 外设启动 am62直到 Linux ,并能够得到一个副本目录 tiboot3,tipsl.uboot,fitimage,
问题1。 要使用 eMMC 作为次要引导模式,所有更改都是为了 eMMC 二进制文件的 maid。
问题2: 当我 grep i 时,有 mmcblk0、mmcblk0p1、mmcblk0boot0、 mmcblk0boot1目录应该在哪个目录中创建分区和复制引导文件。? IM 规划使用 Fdisk util 可以为我提供一个示例吗?
此致、
-RJ