https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432433/am62a3-am62a3
主题中讨论的其他器件:SysConfig工具与软件:
您好!
一位同事在 SysConfig 工具1.21.0版上设置了一个配置、我通过在我的机器上安装相同版本来匹配该配置。 我也安装了mcu_plus_sdk_am62ax_10_00_00_14。 很遗憾、我遇到了一个我不确定如何解决的错误。 此问题在 Windows 和 Linux 操作系统上均仍然存在。
值得注意的是、该配置适用于我这位同事的系统、并且--product在其设置中的任何位置都不存在变量声明。 我不知道如何从这里开始、非常感谢提供有关此问题的任何指导。 
请求:
任何人都可以帮助我排除故障或为我提供解决方案吗?
提前感谢您、
Madalina