This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:AM62A3

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432433/am62a3-am62a3

主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

一位同事在 SysConfig 工具1.21.0版上设置了一个配置、我通过在我的机器上安装相同版本来匹配该配置。 我也安装了mcu_plus_sdk_am62ax_10_00_00_14。 很遗憾、我遇到了一个我不确定如何解决的错误。 此问题在 Windows 和 Linux 操作系统上均仍然存在。

值得注意的是、该配置适用于我这位同事的系统、并且--product在其设置中的任何位置都不存在变量声明。 我不知道如何从这里开始、非常感谢提供有关此问题的任何指导。

请求:
任何人都可以帮助我排除故障或为我提供解决方案吗?
提前感谢您、  
Madalina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Madalina、

    我已将您的主题分配给了我们的一名团队成员。 请注意,这是一个在印度的假日周。 如果您在几个工作日内未收到回复、请在下周随意点击该主题帖。

    您的同事是否也在使用  mcu_plus_sdk_am62ax_10_00_00_14、或者他们是否正在使用不同版本的 MCU+ SDK?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madalina (SysConfig 和 MCU+SDK)都安装在 c:/ti 路径中吗?

    此外,你如何得到上面的消息? 何时打开 SysConfig? 或者、您是否尝试执行其他操作?

    谢谢!

    Paula.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Madalina、

    [quote userid="625910" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432433/am62a3-am62a3谁能帮我解决问题或为我指明解决方案?

    您能分享一下吗 product.json 文件位于 ${MCU+SDK}\.metadata\product.json?

    此致、

    Tushar