工具与软件:
大家好、我使用的是没有操作系统的 am64x 板。
我想配置 D12上的高边沿触发锁存响应 、我的意思是 、在传输数据后、CS 将变为高电平并持续30ms 变为低电平。 例如:
请注意、它不是标准 CS。 应称为 LE、即锁存使能。 如何配置 LE?
你有一个例子吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我使用的是没有操作系统的 am64x 板。
我想配置 D12上的高边沿触发锁存响应 、我的意思是 、在传输数据后、CS 将变为高电平并持续30ms 变为低电平。 例如:
请注意、它不是标准 CS。 应称为 LE、即锁存使能。 如何配置 LE?
你有一个例子吗?
谢谢!
您好、Jim:
有两种方法可以生成启用锁存的信号、这一点很简单。
1.使用强制启用模式, 缺点: 只支持单通道。 您有多个从器件。 您将关闭一个通道、然后打开另一个通道。
2.使用3引脚模式。 配置例如:D12 (SPI0_CS0) 作为 ping 多路复用器7、 被视为 GPIO。 它将变为 GPIO_42。
disadvnatech:计时很难控制,如果你想要 在10纳秒内"锁存启用时间",这是一个拼接。 但是、如果您希望 "锁存启用时间"超过 x 纳秒。 没有问题。
大家好、 Kallikuppa Sreenivasa:
可能不是直接支持。
它绝对是支持其他方式。 am64x、chip 非常强大、请阅读源代码以及原理图。
谢谢。