工具与软件:
尊敬的 AM243x 团队:
我的客户很难满足为 MCSPI (和 UART、GPIO 等)指定的最小/最大压摆率。 这些规格是否可以放宽、或者必须满足数据表编号以确保 MCSPI 等的正常运行?
看起来、 可以为每个 IO 启用施密特触发输入。 如果启用、是否仍然必须满足压摆率输入规格? 压摆率规格是否随施密特触发器的启用/禁用而变化?
是否可以提供较慢(高于2V/ns)的最小压摆率规格?
参考:
谢谢、Merril
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 AM243x 团队:
我的客户很难满足为 MCSPI (和 UART、GPIO 等)指定的最小/最大压摆率。 这些规格是否可以放宽、或者必须满足数据表编号以确保 MCSPI 等的正常运行?
看起来、 可以为每个 IO 启用施密特触发输入。 如果启用、是否仍然必须满足压摆率输入规格? 压摆率规格是否随施密特触发器的启用/禁用而变化?
是否可以提供较慢(高于2V/ns)的最小压摆率规格?
参考:
谢谢、Merril
你好、 Merril
谢谢你。
其信号实际上比最低规范慢
请插上。
此致、
Sreenivasa
你好、 Merril
谢谢你。
我咨询了设备专家。
STA 团队以最高速度结束了这些外设的计时、数据表中的参数代表了最大速度。
请参阅我从器件专家处收到的以下输入:
由于有许多工作频率选项、并且无法检查每个可能选项的压摆率限值、因此我们不知道在特定的工作频率下可以放宽多大的压摆率。
我们知道的唯一压摆率限制是那些适用于最大工作频率的限制。 当客户的系统限制在我们的数据表压摆率限制范围内运行时、可以在不超过最大值的任何频率下运行。 这是我们唯一拥有的数据点。 我们不知道在任何其他工作频率下会应用什么样的压摆率限值。
此致、
Sreenivasa
你好、 Merril
谢谢你。
以最高频率运行时、我们的器件可能会因输入"慢于规格"而出现故障。 或者是否没有在这些较慢的上升时间对其进行表征? ?[/报价]据我所知、为了以最大速度满足时序要求、压摆率必须处于指定范围内。
[/quote]您向客户推荐该怎么做? [报价]客户在进行分析或发现一些功能或性能问题。
如果工作频率变慢、我怀疑压摆率要求会发生变化、但如上所述、这尚未形成特征。
有关 LVCMOS 压摆率、请参阅以下部分
7.7.6 LVCMOS 电气特性
此致、
Sreenivasa