This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:AM243X MCSPI、UART、GPIO 最小/最大压摆率。

Guru**** 1825110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1425930/am2431-am243x-mcspi-uart-gpio-min-max-slew-rates

器件型号:AM2431

工具与软件:

尊敬的 AM243x 团队:

我的客户很难满足为 MCSPI (和 UART、GPIO 等)指定的最小/最大压摆率。  这些规格是否可以放宽、或者必须满足数据表编号以确保 MCSPI 等的正常运行?  

看起来、 可以为每个 IO 启用施密特触发输入。  如果启用、是否仍然必须满足压摆率输入规格?  压摆率规格是否随施密特触发器的启用/禁用而变化?

是否可以提供较慢(高于2V/ns)的最小压摆率规格?

参考:

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Merril:

    此主题已按要求移动。 我将指派一名团队成员进行评论。 请等待一段时间进行回复。

    谢谢!

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Merril

    我正在与专家进行核实。

    时序在最大额定频率下关闭。

    对于上述查询、您是否希望以最大频率运行接口?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    谢谢!  它们的信号实际上比最小规格慢。  希望了解这是否可以。

    THX、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Merril

    谢谢你。  

    其信号实际上比最低规范慢

    请插上。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    谢谢!  例如...

    TI 规格:最小输入压摆率:2V/ns

    实际:最小输入压摆率:1V/ns

    THX、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Merril

    谢谢你。  

    我来咨询设备专家。

    我怀疑客户不想或不想全速运行-请提出任何想法。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    不需要、它们不需要全速运行。

    THX、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    是否有任何更新?  如何期望客户满足这些要求?  "我不会骗你的。"  我认为必须放宽这些规格。

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Merril

    谢谢你。  

    我咨询了设备专家。

    STA 团队以最高速度结束了这些外设的计时、数据表中的参数代表了最大速度。

    请参阅我从器件专家处收到的以下输入:

    由于有许多工作频率选项、并且无法检查每个可能选项的压摆率限值、因此我们不知道在特定的工作频率下可以放宽多大的压摆率。

     我们知道的唯一压摆率限制是那些适用于最大工作频率的限制。  当客户的系统限制在我们的数据表压摆率限制范围内运行时、可以在不超过最大值的任何频率下运行。  这是我们唯一拥有的数据点。  我们不知道在任何其他工作频率下会应用什么样的压摆率限值。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的详细响应。  以最大频率运行时、我们的器件可能会在输入"慢于规格"时发生故障。 或者是否没有在这些较慢的上升时间对其进行表征?  ?  您建议客户做什么?  它们有一个慢于我们规格的最小值的外部器件。  我~很多客户可能有类似的问题、只是没有检查/注意到。  您是否愿意与他们打电话进行讨论?

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Merril

    谢谢你。  

    以最高频率运行时、我们的器件可能会因输入"慢于规格"而出现故障。 或者是否没有在这些较慢的上升时间对其进行表征?  ?[/报价]

    据我所知、为了以最大速度满足时序要求、压摆率必须处于指定范围内。

    您向客户推荐该怎么做?  [报价]

    客户在进行分析或发现一些功能或性能问题。

    如果工作频率变慢、我怀疑压摆率要求会发生变化、但如上所述、这尚未形成特征。

    有关 LVCMOS 压摆率、请参阅以下部分

    7.7.6 LVCMOS 电气特性

    此致、

    Sreenivasa

    [/quote]