This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:客户电路板在 Uboot 期间启动卡滞

Guru**** 1810440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432671/am625-customer-board-bring-up-stuck-during-uboot

器件型号:AM625

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

客户使用 SDK10.0构建其 AM62x 开发板、以支持新的物联网网关项目(从旧 AM335平台进行升级)。

它们使用与 EVM 中相同的2GB DDR 大小。 他们的原理图也经过了我们的硬件专家的审阅。

并且它们使用预编译的基本映像、它在 EVM 上正常工作。

但是、当客户使用开发板上预编译的基本映像来使用 SD 卡引导时、他们将满足以下问题并停留在 uboot 阶段。

U-Boot SPL 2023.04-dirty (Aug 07 2024 - 17:19:51 +0800)
SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.2.8--v09.02.08 (Kool Koala)')
SPL initial stack usage: 13408 bytes
Trying to boot from MMC2
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Starting ATF on ARM64 core...

NOTICE:  BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
NOTICE:  BL31: Built : 16:09:05, Feb  9 2024

U-Boot SPL 2023.04-dirty (Aug 07 2024 - 17:20:04 +0800)
SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.2.8--v09.02.08 (Kool Koala)')
SPL initial stack usage: 1856 bytes
Timed out in wait_for_event: status=0000
Check if pads/pull-ups of bus are properly configured
 

您能给我们提供一些调试建议吗?

非常感谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

       我们是否可以建议用户将 A53连接到 CCS。 然后检查 PC 值?  谢谢。

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linjun:

    客户不会在其电路板上保留 JTAG、因此无法连接到 CCS。

    查看源代码后、从 OMAP I2C 生成超时。

    您能否告诉我们它正在读取哪个外设、以便客户对其进行分析?

    非常感谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    我已经为您分配了话题。 请注意,这是一个在印度的假日周。 如果您在星期一没有得到回复、请在星期二自由点击该主题贴。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

      您能否让客户 移除配置"CONFIG_TI_I2C_BOARD_DETECT"来检查。  EVM 板上有 E2PROM 可用于配置。 谢谢。

    Linjun