工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户使用 SDK10.0构建其 AM62x 开发板、以支持新的物联网网关项目(从旧 AM335平台进行升级)。
它们使用与 EVM 中相同的2GB DDR 大小。 他们的原理图也经过了我们的硬件专家的审阅。
并且它们使用预编译的基本映像、它在 EVM 上正常工作。
但是、当客户使用开发板上预编译的基本映像来使用 SD 卡引导时、他们将满足以下问题并停留在 uboot 阶段。
U-Boot SPL 2023.04-dirty (Aug 07 2024 - 17:19:51 +0800) SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.2.8--v09.02.08 (Kool Koala)') SPL initial stack usage: 13408 bytes Trying to boot from MMC2 Authentication passed Authentication passed Authentication passed Authentication passed Authentication passed Starting ATF on ARM64 core... NOTICE: BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty NOTICE: BL31: Built : 16:09:05, Feb 9 2024 U-Boot SPL 2023.04-dirty (Aug 07 2024 - 17:20:04 +0800) SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.2.8--v09.02.08 (Kool Koala)') SPL initial stack usage: 1856 bytes Timed out in wait_for_event: status=0000 Check if pads/pull-ups of bus are properly configured
您能给我们提供一些调试建议吗?
非常感谢、
Kevin