请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7-Q1 主题中讨论的其他器件:AM62A7、 AM62A3
工具与软件:
嗨、
我对电源和评估板(AM62A7/AM62A3低功耗入门套件 SK (EVM)的设计有两个问题
(采用 TPS65931211-Q1 PMIC)。
- 是否必须将 VDDSHV5连接到电源电压、或者如果不使用 IO 组5、是否可以将其保持悬空?
- pdf 文件"PROC135A"中的评估板原理图显示了 AM62A 和 PMIC 之间的电平转换器(第33页)。 为什么使用它? TPS6593的数据表显示、 对于所使用的 IO 引脚、VIL (DIG)为0.54V、VIH (DIG)为1.26V。 在"MCU_ERRORn"上使用 AM62A 的1.8V 输出时、应该可以正常工作。 您是否对此有进一步的信息和建议?
提前感谢您。
此致、
Daniel