This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:问题:电源和评估板

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, AM62A3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432347/am62a7-q1-questions-power-supply-and-eval-board

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A7AM62A3

工具与软件:

嗨、

我对电源和评估板(AM62A7/AM62A3低功耗入门套件 SK (EVM)的设计有两个问题
(采用 TPS65931211-Q1 PMIC)。

  1. 是否必须将 VDDSHV5连接到电源电压、或者如果不使用 IO 组5、是否可以将其保持悬空?
  2. pdf 文件"PROC135A"中的评估板原理图显示了 AM62A 和 PMIC 之间的电平转换器(第33页)。 为什么使用它? TPS6593的数据表显示、  对于所使用的 IO 引脚、VIL (DIG)为0.54V、VIH (DIG)为1.26V。 在"MCU_ERRORn"上使用 AM62A 的1.8V 输出时、应该可以正常工作。 您是否对此有进一步的信息和建议?

提前感谢您。

此致、
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我已将您的主题分配给了我们的一名团队成员。 请注意,这是一个在印度的假日周。 如果您在几个工作日内未收到回复、请在下周随意点击该主题帖。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好  

    [报价用户 id="623037" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432347/am62a7-q1-questions-power-supply-and-eval-board "]是否必须将 VDDSHV5连接到电源电压、或者如果未使用 IO 组5、是否可以将它保持悬空?[/QUOT]

    建议将有效的电源连接到 VDDSHV5。

    [报价 userid="623037" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432347/am62a7-q1-questions-power-supply-and-eval-board pdf 文件中的评估板原理图"PROC135A"显示了 AM62A 与 PMIC 之间的电平转换器(第33页)。 为什么使用它? TPS6593的数据表显示、  对于所使用的 IO 引脚、VIL (DIG)为0.54V、VIH (DIG)为1.26V。 在"MCU_ERRORn"上使用 AM62A 的1.8V 输出时、应该可以正常工作。 您是否有关于此建议的进一步信息?

    您是否要检查是否可以移除电平转换器?

    SK 是与 SOC 和 PMIC 设计并行设计的通用设计。

    允许/鼓励客户审查并进行所需的优化、最好是在测试后进行。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好  

    请参阅引用的部分下方的注释。

    [报价 userid="177086" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432347/am62a7-q1-questions-power-supply-and-eval-board/5493655 #5493655"]
    是否必须将 VDDSHV5连接到电源电压、或者如果不使用 IO 组5、是否可以将其保持悬空?

    建议将有效的电源连接到 VDDSHV5。

    [报价]

    5.4引脚连接要求

    此致、

    Sreenivasa