This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:AM6422封装引脚延迟

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433099/am6422-am6422-package-pin-delay

器件型号:AM6422

工具与软件:

您好!

我可以设定 AM6422的封装引脚延迟吗? 我需要从 DDR 和 PCIe 进行布线匹配。

此致、

Shu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、  

    感谢您的提问。

    需要考虑的延迟是引脚对引脚延迟、我们可以提供可供遵循的 DDR 设计指南。

    问题有用例吗?

    我将根据您的回复在内部进行检查。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    根据指南、DQS 和 DQ 偏斜最大延迟为2ps、为10mil。 因此、我只需要考虑 AM6422 焊球与 LPDDR 的焊球长度匹配小于2ps、对吗? 我是否需要考虑 AM6422裸片与焊球之间的内部长度不匹配问题。 通常、在我们进行某些 FPGA 设计时、我们需要将该延迟包括在内。

    此致、

    Shu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    感谢您提供的意见。

    应该可以遵循 DDR 设计指南。 您还可以参考 SK 和 EVM。

    请参阅专家提供的以下信息:

    我们通常不会分享整个器件的封装延迟信息。  客户应查阅高速布局指南应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/spraar7 、其中包含一些非 DDR 接口的布局信息。  

     具体而言、对于 AM64x DDR、PHY 具有每位偏斜功能、可补偿训练期间长度不匹配的问题。  这将有助于适应封装长度不匹配的情况。

     此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会进行引脚对引脚长度匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    感谢您的 留言。

    此致、

    Sreenivasa