This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:如何配置 AM62LP 内核映像、menuconfig 不起作用

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432709/sk-am62-lp-how-to-configure-am62lp-kernel-image-menuconfig-is-not-working

器件型号:SK-AM62-LP

工具与软件:

你(们)好  

运行后 bitbake linux-ti-staging -c menuconfig 、打开 menuconfig、但所有选项都不可编辑。
您能否提供有关如何修改内核配置以启用 自定义驱动程序(如 TI 电路板上的 GPIO)的指导。

repo init -u https://code.qt.io/yocto/boot2qt-manifest -m v6.8.0.xml

存储库同步


我将使用上面的链接来同步存储库。  

谢谢  
joy  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队:  

    请您在这里输入一些信息。  
    我仍然无法找到正确的方式来更改 boot2qt-manifest repo 下的内核配置文件。  

    谢谢  
    joy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="627208" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432709/sk-am62-lp-how-to-configure-am62lp-kernel-image-menuconfig-is-not-working

    repo init -u https://code.qt.io/yocto/boot2qt-manifest -m v6.8.0.xml

    存储库同步

    [报价]

    这不是我们官方支持的内容、因此我无法真正评论这里出现的问题。 但是、当我尝试使用我们的官方 AM62xPROCESSOR-SDK-LINUX v10.0 (https://www.ti.com/tool/download/SDK-AM62X/)进行相同尝试时、似乎没有预期效果、请查看以下内容。 这应该是您的起点。

    在此处使用此命令...

    $ MACHINE=am62xx-evm bitbake linux-ti-staging -c menuconfig

    ...结果 Menuconfig 拉起来。 作为测试、我正在编辑 CONFIG_LOCALVERSION设置:

    然后、我可以保存并退出 Menuconfig 工具。

    最后、对于测试、让我们看看所做的更改是否使其进入了构建树(确实如此):

    a0797059@dasso:~/tisdk/am62xx-evm/build (master)
    $ grep -r LOCAL-VER-TEST --include=.config
    arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_evm-oe-linux/linux-ti-staging/6.6.32+git/build/.config:CONFIG_LOCALVERSION="LOCAL-VER-TEST"

    您应该尝试重新创建此良好的方案。 然后、您可以查看/调试不同之处与您使用的设置、并根据需要修复任何问题。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas  

    不确定您的 TI SDK 存储库。  

    但与此 repo ( repo init -u https://code.qt.io/yocto/boot2qt-manifest -m v6.8.0.xml )不知何故 bitbake 是锁定。  
    我在 bitbake 中做了一些更改,以使解锁现在我能够在 menuconfig 中进行更改。  

    所以,你能告诉我谁是支持这个 清单.  

    谢谢  
    joy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="627208" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432709/sk-am62-lp-how-to-configure-am62lp-kernel-image-menuconfig-is-not-working/5499585 #5499585"]

    但与此 repo ( repo init -u https://code.qt.io/yocto/boot2qt-manifest -m v6.8.0.xml )不知何故 bitbake 是锁定。  
    我在 bitbake 中做了一些更改,以使解锁现在我能够在 menuconfig 中进行更改。  

    所以,你能告诉我谁是支持这个 清单.  

    [报价]

    该产品来自 Qt、因此您需要联系他们以获得支持。 仅简单查看文档、它没有明确说明如何访问支持、但它确实有一个疑难解答常见问题:

    https://doc.qt.io/Boot2Qt/b2qt-troubleshooting.html

    他们的网站上有一个"联系我们"按钮、您可以随时尝试。

    此致、Andreas