工具与软件:
运行后
bitbake linux-ti-staging -c menuconfig
、打开 menuconfig
、但所有选项都不可编辑。 repo init -u https://code.qt.io/yocto/boot2qt-manifest -m v6.8.0.xml
存储库同步
我将使用上面的链接来同步存储库。
joy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
bitbake linux-ti-staging -c menuconfig
、打开 menuconfig
、但所有选项都不可编辑。 repo init -u https://code.qt.io/yocto/boot2qt-manifest -m v6.8.0.xml
存储库同步
我将使用上面的链接来同步存储库。
您好、团队:
请您在这里输入一些信息。
我仍然无法找到正确的方式来更改 boot2qt-manifest repo 下的内核配置文件。
谢谢
joy
您好!
[quote userid="627208" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432709/sk-am62-lp-how-to-configure-am62lp-kernel-image-menuconfig-is-not-workingrepo init -u https://code.qt.io/yocto/boot2qt-manifest -m v6.8.0.xml
存储库同步
[报价]这不是我们官方支持的内容、因此我无法真正评论这里出现的问题。 但是、当我尝试使用我们的官方 AM62xPROCESSOR-SDK-LINUX v10.0 (https://www.ti.com/tool/download/SDK-AM62X/)进行相同尝试时、似乎没有预期效果、请查看以下内容。 这应该是您的起点。
在此处使用此命令...
$ MACHINE=am62xx-evm bitbake linux-ti-staging -c menuconfig
...结果 Menuconfig 拉起来。 作为测试、我正在编辑 CONFIG_LOCALVERSION
设置:
然后、我可以保存并退出 Menuconfig 工具。
最后、对于测试、让我们看看所做的更改是否使其进入了构建树(确实如此):
a0797059@dasso:~/tisdk/am62xx-evm/build (master) $ grep -r LOCAL-VER-TEST --include=.config arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_evm-oe-linux/linux-ti-staging/6.6.32+git/build/.config:CONFIG_LOCALVERSION="LOCAL-VER-TEST"
您应该尝试重新创建此良好的方案。 然后、您可以查看/调试不同之处与您使用的设置、并根据需要修复任何问题。
此致、Andreas
您好、Andreas
不确定您的 TI SDK 存储库。
但与此 repo ( repo init -u https://code.qt.io/yocto/boot2qt-manifest -m v6.8.0.xml )不知何故 bitbake 是锁定。
我在 bitbake 中做了一些更改,以使解锁现在我能够在 menuconfig 中进行更改。
所以,你能告诉我谁是支持这个 清单.
谢谢
joy
但与此 repo ( repo init -u https://code.qt.io/yocto/boot2qt-manifest -m v6.8.0.xml )不知何故 bitbake 是锁定。
我在 bitbake 中做了一些更改,以使解锁现在我能够在 menuconfig 中进行更改。
所以,你能告诉我谁是支持这个 清单.
[报价]该产品来自 Qt、因此您需要联系他们以获得支持。 仅简单查看文档、它没有明确说明如何访问支持、但它确实有一个疑难解答常见问题:
https://doc.qt.io/Boot2Qt/b2qt-troubleshooting.html
他们的网站上有一个"联系我们"按钮、您可以随时尝试。
此致、Andreas