请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 工具与软件:
您好、TI:
我们有一个显示面板, 480 * 800 ,连接到我们的定制板。
我们可以使用命令# Weston &来查看 GUI
然而,当我们尝试触摸时(我们的触摸 IC 是 goodix gt911),它不会正确地重新出现时触摸 ,但当 我们触摸时"滚动"屏幕与数字,它工作.

要触摸 Weston GUI、我们是否需要进行配置? 以及如何实现?
以下是开始运行 Weston 时的日志。 谢谢。