This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:Weston GUI 触控问题

Guru**** 1822060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432260/am625-weston-gui-touch-issue

器件型号:AM625

工具与软件:

您好、TI:  

我们有一个显示面板, 480 * 800 ,连接到我们的定制板。

我们可以使用命令# Weston &来查看 GUI

然而,当我们尝试触摸时(我们的触摸 IC 是 goodix gt911),它不会正确地重新出现时触摸 ,但当 我们触摸时"滚动"屏幕与数字,它工作.

要触摸 Weston GUI、我们是否需要进行配置? 以及如何实现?

以下是开始运行 Weston 时的日志。 谢谢。

e2e.ti.com/.../west_5F00_long.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    weston.ini  

    e2e.ti.com/.../weston.ini.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们解决了这个问题、可以关闭该 TT。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    对延迟响应深表歉意。 很高兴听到您能够解决您的问题! 如果弹出另一个问题、请随时创建新主题。

    此致、

    Nick