工具与软件:
嗨、团队:
我打算通过分压向 AM3357的 AIN 输入一个模拟信号。
分压器电阻器的常数是否允许(图中所示的常数)?
我想知道是否应该添加电压跟随器电路、因为分压器电阻值较大。

此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、樋口贵弘
感谢您的提问。
[报价用户 id="457048" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432135/am3357-ain-input-for-am3357 "]我想知道是否应该添加电压跟随器电路、因为分压器电阻值较大。
[报价]我建议实施电压跟随器以获得出色性能。 建议将电压跟随器放大器电源连接到为处理器 ADC 外设供电的同一电源。
此致、
Sreenivasa
你好、樋口贵弘
请参阅我从我们的电源专家处收到的其他信息:
当从分压器的中点连接汲取 ADC 最大输入漏电流时、需要计算引入的电压误差。 一旦了解了输入漏电流导致的分压器输出端的电压漂移、他们就可以决定是否需要缓冲器。
注意:ADC 输入不具有失效防护功能、因此在 ADC 电源轨有效之前、它们不应向 ADC 输入引脚施加任何电位。 这包括模拟输入引脚和两个基准引脚。 如果正基准引脚连接到与 ADC 电源轨相同的源、而负基准引脚连接到 VSS、则两个基准引脚不会是问题。
为模拟输入引脚供电的运算放大器似乎由+/-15V 电源供电、这意味着其输出可以提供负电压。 它们需要确保运算放大器不会提供可能导致模拟输入超出 ADC 输入建议工作范围的电位。
基准输入是模拟输入、必须将其视为高瞬态电源轨。 负基准引脚通常与所有其他 VSS 引脚一起直接连接到 PCB 接地平面、而正基准引脚通常连接到用于为 ADC 供电的同一电源。 该电源必须能够提供至少4mA 的瞬态电流。 高频去耦电容器应位于 PCB 背面的焊球阵列中、并通过过孔直接连接在两个基准引脚之间、以便电容器连接可更大限度地减少任何环路电感、这些环路电感会导致转换期间基准引脚上出现压降。
此致、
Sreenivasa