This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM3357:AM3357的 ADC AIN 输入(也适用于 AM3352、AM3354、AM3356、AM3358、AM3359)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432135/faq-am3357-adc-ain-input-for-am3357-also-applies-to-am3352-am3354-am3356-am3358-am3359

器件型号:AM3357

工具与软件:

嗨、团队:

我打算通过分压向 AM3357的 AIN 输入一个模拟信号。
分压器电阻器的常数是否允许(图中所示的常数)?
我想知道是否应该添加电压跟随器电路、因为分压器电阻值较大。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的主题分配给了我们的一名团队成员。 请注意,这是一个在印度的假日周。 如果您在几个工作日内未收到回复、请在下周随意点击该主题帖。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、樋口贵弘

    感谢您的提问。  

    [报价用户 id="457048" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432135/am3357-ain-input-for-am3357 "]

    我想知道是否应该添加电压跟随器电路、因为分压器电阻值较大。

    [报价]

    我建议实施电压跟随器以获得出色性能。 建议将电压跟随器放大器电源连接到为处理器 ADC 外设供电的同一电源。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、樋口贵弘

    请参阅我从我们的电源专家处收到的其他信息:

    当从分压器的中点连接汲取 ADC 最大输入漏电流时、需要计算引入的电压误差。  一旦了解了输入漏电流导致的分压器输出端的电压漂移、他们就可以决定是否需要缓冲器。

     注意:ADC 输入不具有失效防护功能、因此在 ADC 电源轨有效之前、它们不应向 ADC 输入引脚施加任何电位。  这包括模拟输入引脚和两个基准引脚。  如果正基准引脚连接到与 ADC 电源轨相同的源、而负基准引脚连接到 VSS、则两个基准引脚不会是问题。

     为模拟输入引脚供电的运算放大器似乎由+/-15V 电源供电、这意味着其输出可以提供负电压。 它们需要确保运算放大器不会提供可能导致模拟输入超出 ADC 输入建议工作范围的电位。

     基准输入是模拟输入、必须将其视为高瞬态电源轨。 负基准引脚通常与所有其他 VSS 引脚一起直接连接到 PCB 接地平面、而正基准引脚通常连接到用于为 ADC 供电的同一电源。 该电源必须能够提供至少4mA 的瞬态电流。 高频去耦电容器应位于 PCB 背面的焊球阵列中、并通过过孔直接连接在两个基准引脚之间、以便电容器连接可更大限度地减少任何环路电感、这些环路电感会导致转换期间基准引脚上出现压降。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    感谢您的回答。

    您能告诉我计算电压误差所需的 ADC 最大漏电流吗?
    我在数据表中没有看到任何 ADC 漏电流的说明、因此我假设所有其他 LVCMOS 引脚(VDDSHVx = 1.8V;x = 1至6)的说明都适用、是这样吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、樋口贵弘

    让我向专家咨询并向您通报最新情况。

    此致、

    Sreenivasa