This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:YUV 格式转换是否可以硬件加速、以及它是否可以在 R5F 上独立运行以实现快速视频输出?

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434366/tda4al-q1-is-yuv-format-conversion-hardware-accelerated-and-can-it-run-independently-on-r5f-for-fast-video-output

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

您好!

SDK:  
ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_01_03.tar.gz   

我正在从事一个视频处理项目、其中 YUV 格式转换是一个关键的步骤、并且目标是支持快速 视频输出。 我正在评估 TI 处理器的 R5F 内核是否可以高效地执行此任务。

具体而言、我想了解:

  1. 硬件加速 :TI 处理器上的 YUV 格式转换是否支持硬件加速以提高处理速度?
  2. R5F 上独立执行 : YUV 格式转换可以在 R5F 内核上独立执行,实现快速输出,而无需其他内核(如 DSP 或 A72 )的额外支持? 如果可能、是否有任何特定的性能指标或限制需要注意?
  3. 文档和库 :是否有 TI 提供的库或文档专门针对 R5F 的 YUV 格式转换,特别是优化快速 视频输出的建议?

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您要查找的转换、但是的、一般而言、DSS M2M 路径可用于 YUV 格式的格式转换。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。

    我希望将 YUV422 8位 UYVY 格式转换为 YUV422 8位 YUYV 格式。 您能否确认 DSS M2M 路径是否支持此特定转换?

    此外、此过程是否允许在 R5F 内核上独立运行、以实现更快的视频输出?

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、您好!

    是的、这可以使用 DSS M2M 来支持、并且 由于它基于 硬件、因此 R5F 仅用于控制该硬件。  

    此致、

    Brijesh