请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4AL-Q1 工具与软件:
您好!
SDK: ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_01_03.tar.gz
我正在从事一个视频处理项目、其中 YUV 格式转换是一个关键的步骤、并且目标是支持快速 视频输出。 我正在评估 TI 处理器的 R5F 内核是否可以高效地执行此任务。
具体而言、我想了解:
- 硬件加速 :TI 处理器上的 YUV 格式转换是否支持硬件加速以提高处理速度?
- R5F 上独立执行 : YUV 格式转换可以在 R5F 内核上独立执行,实现快速输出,而无需其他内核(如 DSP 或 A72 )的额外支持? 如果可能、是否有任何特定的性能指标或限制需要注意?
- 文档和库 :是否有 TI 提供的库或文档专门针对 R5F 的 YUV 格式转换,特别是优化快速 视频输出的建议?
谢谢!
此致、