工具与软件:
大家好、
我们试图运行 LDC 应用、其输入宽度和高度为1824 x 1536、输出宽度和高度为594 x 510。 我们将运行测试案例0:TC_LDC_FUNC_000、并对参数进行以下更改。 我们已禁用反向映射。
{
/* 3, 2MP NV12 8p to 8p, with block size aligned */
1824, 1536, 1824, FVID2_DF_YUV420SP_UV, FVID2_CCSF_BITS8_PACKED,
{TRUE, FALSE},
{
{594, 510, 594,
FVID2_DF_YUV420SP_UV, FVID2_CCSF_BITS8_PACKED},
},
FALSE, 1, 64, 32,
VHWA_LDC_LUT_DS_FACTOR_4, 1824,1536,1824,
(uint64_t)APP_LDC_LUT_ADDR_2MP,
VHWA_LDC_LUMA_INTRP_BILINEAR, /* Luma Interpolation */
FALSE, {4096, 0, 0, 0, 4096, 0, 0, 0},
FALSE, {0xB9B9C7C5, 0xA8E23661, 0x0, 0x0},
FALSE, {0},
FALSE,{0x96B21957D4B0B026, 0} /* MCRC */
}, .
生成的输出如下所示:

对于这些自定义输入和输出尺寸、我们可能会忽略任何配置细节吗? 您能帮助我了解如何创建自定义 LUT 吗?