This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:LDC 配置:自定义输入和输出分辨率问题

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434459/tda4vh-q1-ldc-configuration-issue-with-custom-input-and-output-resolutions

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

大家好、

我们试图运行 LDC 应用、其输入宽度和高度为1824 x 1536、输出宽度和高度为594 x 510。 我们将运行测试案例0:TC_LDC_FUNC_000、并对参数进行以下更改。 我们已禁用反向映射。

    {
        /* 3, 2MP NV12 8p to 8p, with block size aligned */
        1824, 1536, 1824, FVID2_DF_YUV420SP_UV, FVID2_CCSF_BITS8_PACKED,
        {TRUE, FALSE},
        {
            {594, 510, 594,
                    FVID2_DF_YUV420SP_UV, FVID2_CCSF_BITS8_PACKED},
        },
        FALSE, 1, 64, 32,
        VHWA_LDC_LUT_DS_FACTOR_4, 1824,1536,1824,
        (uint64_t)APP_LDC_LUT_ADDR_2MP,
        VHWA_LDC_LUMA_INTRP_BILINEAR,    /* Luma Interpolation */
        FALSE, {4096, 0, 0, 0, 4096, 0, 0, 0},
        FALSE, {0xB9B9C7C5, 0xA8E23661, 0x0, 0x0},
        FALSE, {0},
        FALSE,{0x96B21957D4B0B026, 0} /* MCRC */
    }, 
.

生成的输出如下所示:

对于这些自定义输入和输出尺寸、我们可能会忽略任何配置细节吗?   您能帮助我了解如何创建自定义 LUT 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在运行测试案例0 :TC_LDC_FUNC_000

    我可以知道这个测试用例是什么吗? 它是 TI SDK LDC 符合性测试吗?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    我正在使用路径(pdk_j784s4_09_02_00_30\packages\ti\drv\vhwa\examples\vhwa_LDC_test)和测试用例: TC_LDC_FUNC_000的 LDC 测试应用程序。

     

    #define VHWA_LDC_TIRTOS_CFG                                                    \
    {                                                                              \
        {                                                                          \
            "TC_LDC_FUNC_000",      /* Test Name */                                \
            1u,                     /* Num Handles */                              \
            1u,                     /* Repeat Cnt */                               \
            UFALSE,                  /* Is Performance Test */                      \
            /* Test Configuration */                                               \
            {                                                                      \
                &gAppLdcTestCfg[3U]                                                \
            },                                                                     \
            UTRUE                                                                   \
        }, 

     采用 以下配置在 EVM 上进行 LDC 测试应用:

        {
            /* 3, 2MP NV12 8p to 8p, with block size aligned */
            1824, 1536, 1824, FVID2_DF_YUV420SP_UV, FVID2_CCSF_BITS8_PACKED,
            {TRUE, FALSE},
            {
                {594, 510, 594,
                        FVID2_DF_YUV420SP_UV, FVID2_CCSF_BITS8_PACKED},
            },
            FALSE, 1, 64, 32,
            VHWA_LDC_LUT_DS_FACTOR_4, 1824,1536,1824,
            (uint64_t)APP_LDC_LUT_ADDR_2MP,
            VHWA_LDC_LUMA_INTRP_BILINEAR,    /* Luma Interpolation */
            FALSE, {4096, 0, 0, 0, 4096, 0, 0, 0},
            FALSE, {0xB9B9C7C5, 0xA8E23661, 0x0, 0x0},
            FALSE, {0},
            FALSE,{0x96B21957D4B0B026, 0} /* MCRC */
        }, 

    此致、

    Deepika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepika、

    此处您已禁用了反向映射、因此它将是输入到输出的1对1映射。 所以、您当前看到的输出是预期的。  

    我可以知道您期望的输出是什么吗?

    [quote userid="610128" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434459/tda4vh-q1-ldc-configuration-issue-with-custom-input-and-output-resolutions 能否帮助我了解如何创建定制 LUT?

    您可以参考以下常见问题解答中的相同内容

    (+)[常见问题解答] TDA4VM:如何在 TDA4上创建 LDC 网格 LUT 以进行鱼眼失真校正? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Nikhil