This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:断电序列 NVM 更新

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1428098/am62a7-q1-power-off-sequence-nvm-update

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户报告了有关 TPS6593断电序列问题的问题、

之前 NVM 修改为0x0、断电序列遵循如下(OrderlyOff)。

新的 PMIC NVM 修订版本现在更改为0x05。 且断电序列会更改为 immediateOff、同时断电。 您能帮助解决这个问题吗? 对 AM62A 有影响吗?

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、  

    感谢您的提问。

    我怀疑这是一个 PMIC 查询并分配给 PMIC 团队。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nicholas:

    是否有任何更新?

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    对于这一 NVM 更改、您有什么解释吗? 您能通过电子邮件帮助提供一些文件吗?

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    您能帮助回答这个问题吗?  

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、

    从 REV0 (右侧)和 REV5 (左侧)之间的汇编代码可以看到以下、触发器没有变化、因此 AM62AX 的影响没有变化。 因此、如果某个导致 REV0有序关断的问题也会导致 REV5有序关断。

    如果客户在发生错误时看到不同的关闭序列、则关断源是不同的、因为没有其他方法可以导致关闭。

    此致、

    尼古拉斯·麦克纳马拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我们对两个项目使用了相同的断电方法、但测试的断电时序不同。 您能否帮助确认同时断电时序是否对 AM62A 产生任何影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好????、Biao、

    我假设右侧示波器的差值大约为1.2ms。

    这是两个不同的项目、所以两个不同的板、但使用相同的关断方法。

    现在、虽然我们可以重点讨论硬件差异、但我认为最好看看关断方法。 如果在故障后可以读回 I2C 总线上的 PMIC、中断(寄存器:0x5A - 0x6C)将确认我认为真实的情况。

    在涉及 PMIC 编程的代码中、我指出无论版本如何、关断源都是相同的。  从示波器左侧显示的所有电压轨(BUCK123 (VDD_CORE)、LDO3 (VDDR_CORE)和 BUCK4 (VDDS_DDR))的时间戳到屏幕直接显示的右侧电压轨、左侧的所有电压轨立即关闭、这表示立即关断、因为 VDD_CORE 和 VDDR_CORE 通常相差10ms。 右侧的差值为1.2ms、因此问题是、它来自哪里?

    右侧发生的情况可能是有序关断、该情况在有序期间立即关断、因此 VDD_CORE 和[VDDR_CORE_VDDS_DDR]之间存在1.2ms 的差异。 由于即时关断的优先级取代了有序关断并可以中断。 请参阅以下触发优先级列表和 TRIG_SET 命令中的立即设置。

    此致、

    尼古拉斯·麦克纳马拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好:. 感谢您的答复。 我找到了原因。 新工程具有额外的电源电平、可导致 PMIC 同时断电。 我们可以通过软件控制断电、从而满足时序要求。 非常感谢