This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:使用三级引导加载程序(BootApp)引导 U-Boot

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432121/j721exsomxevm-using-tertiary-bootloader-bootapp-to-boot-u-boot

器件型号:J721EXSOMXEVM

工具与软件:

我已 成功 从 PDK 10_00_00中运行低功耗模式(LPM)演示。 我使用 J721E EVM 与 DR829。

在 MCU1_0上运行的 BootApp 目前从 OSPI 引导、并运行运行 Linux 内核的 ATF_optee.appimage。 这记录在 PDK 的 Boot HLOS 页面中。 我的目的是修改引导流程、以便 BootApp 使用 U-Boot 在 A72上引导 Linux。

使用 SBL 时、使用 U-Boot 引导 Linux 的过程已记录为"开发引导流程"。 但是、不介绍将 U-Boot 与 BootApp (三级引导加载程序)一起使用。

请描述 使用 U-Boot 并借助 BootApp 实现上述目标所需的过程和修改。 选项似乎是(在 BootApp 流程中)将 OSPI 上的 Linux 内核替换为 u-boot appimage、或将 Linux 内核替换为 A72 SPL appimage、然后该 appimage 指向 U-Boot。

如果是这种情况、如何将 A72 SPL (u-boot-spl)和 U-Boot 映像转换为.appimage 文件? 我知道 constructappimageshlos.sh 用于此类操作、但需要进行哪些具体修改才能实现此目的?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、TI 负责人员在本周余下时间内不在办公、否则可能会延迟回复。

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louie:

    Unknown 说:
    但是、不记录在 BootApp (三级引导加载程序)中使用 U-Boot。

    您不清楚为什么要使用 BootApp 加载 U-Boot。 BootApp 旨在将所有内核与相应的映像加载。  我们希望客户使用 SPL+uBoot 或 SBL+BootApp 组合。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要 LPM 演示特性(例如仅 MCU 模式和切换到活动模式)以及 U-Boot、因为我们需要一些 BootApp 中不存在的 U-Boot 特性。 由于 LPM 演示使用 SBL+BootApp、我们想知道是否可以 通过执行 SBL+BootApp+uBoot 或 SBL+BootApp+SPL+uBoot 来添加 U-Boot。 是否有方法可以实现引导流程的此配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:

    感谢您的参与。 我和冈特核对了一下,他分享了确切的细节。

    您请求的引导流程不是我们在 TI SDK 中提供或测试的标准支持、 这看起来特定于您的项目、因为我们没有从任何其他客户那里听到此消息。 理想情况下、我们不希望客户混合 SPL+uBoot 和 SBL+BootApp 流程。 此外、TI 尚未测试所请求的 SBL+BootApp+uBoot 或 SBL+BootApp+SPL+uBoot 流程。  

    虽然这个流程在理论上是可行的、但我们需要时间来规划和测试它。 我们建议您自己来做、并尝试从 Gunter 那里获得帮助、因为我们正在等待我们在印度的团队度假回来、以支持您的疑虑/问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Gunter 和我试图自己获得一个工作设置,但我们失败了。 现在印度的团队已经休假回来、我们能否收到他们的最新消息? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    在通过成功引导 Linux 内核验证 LPM 引导应用程序流程(更具体地说、我们先尝试以下方法)后:

    []采用 A72 elf 二进制 u-boot 并通过此过程运行以生成 appimage
    # cp ~/ti-processor-sdk-linux-edgeai-j721e-evm-10_00_00_08/board-support/ti-u-boot-2024.04+git/build/a72/u-boot。
    #../../../out2rprc/bin/out2rprc.exe u-boot u-boot.rprc.
    ../../../multicoreImageGen/bin/MulticoreImageGen LE 55 u-boot.appimage 0 u-boot.rprc.
     
    []将 OSPI 中0x7C0000处的内核 appimage 替换为 u-boot.appimage
    此处假设 out2rprc 需要使用 u-boot 的 ELF 二进制文件、并且 u-boot 构建会将其生成为"u-boot"文件。
    但是、在 ATF/OPTEE 打印件之外、没有打印出任何内容。
    还有我们遗漏的其他注意事项吗?
    appimage 是否正确创建?
    谢谢!
    ——Gunter
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    由于我们不确定是否可以原样使用"u-boot"ELF 二进制文件、因此我们尝试了使用 u-boot.bin 来创建 appimage。

    通过修改 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/mcusw/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/main_domain_apps/scripts/HLOS/constructappimagehlos.sh 中的脚本完成了此操作  

    ~/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/mcusw/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/main_domain_apps/scripts/hlos$ diff -Nurp constructappimageshlos.sh.orig constructappimageshlos.sh
    --- constructappimageshlos.sh.orig	2024-10-29 16:55:02.919507804 -0700
    +++ constructappimageshlos.sh	2024-10-31 16:29:04.979724428 -0700
    @@ -7,7 +7,8 @@
     MY_BOARD=$1
     
     # OS options are: linux or qnx
    -OS=qnx
    +OS=linux
    +TOOLCHAIN_PATH_GCC_ARCH64=/home/gunter/ti/arm-gnu-toolchain-13.2.Rel1-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin
     
     # Linux-specific paths
     # --------------------
    @@ -17,7 +18,7 @@ OS=qnx
     # base-board.dtb (k3-j72*-common-proc-board.dtb), and Image files
     
     # Linux build directory containing all the locally-built Linux-related binaries
    -LINUX_BUILD_DIR_PATH=USER_DEFINED_PATH
    +LINUX_BUILD_DIR_PATH=/home/gunter/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/pdk_jacinto_10_00_00_27/packages/ti/boot/sbl/tools/combined_appimage/bin/${MY_BOARD}
     
     # QNX-specific paths
     # ------------------
    @@ -40,7 +41,8 @@ PDK_INSTALL_PATH="${SDK_INSTALL_PATH}/pd
     SBL_REPO_PATH="${PDK_INSTALL_PATH}/ti/boot/sbl"
     MULTICORE_APPIMAGE_GEN_TOOL_PATH="${SBL_REPO_PATH}/tools/multicoreImageGen/bin"
     SBL_OUT2RPRC_GEN_TOOL_PATH="${SBL_REPO_PATH}/tools/out2rprc/bin"
    -MULTICOREAPP_BIN_PATH=${PWD}/../../binary/bin/${MY_BOARD}
    +#MULTICOREAPP_BIN_PATH=${PWD}/../../binary/bin/${MY_BOARD}
    +MULTICOREAPP_BIN_PATH=${PDK_INSTALL_PATH}/ti/boot/sbl/tools/combined_appimage/bin/${MY_BOARD}
     
     LDS_PATH=${PWD}/${OS}
     
    @@ -48,7 +50,9 @@ LDS_PATH=${PWD}/${OS}
     if [ $OS == "linux" ]; then
         GenFiles=("atf_optee" \
                   "tidtb_linux" \
    -              "tikernelimage_linux"
    +              "tikernelimage_linux" \
    +              "tiubootimage_linux" \
    +              "tiubootsplimage_linux"
                  );
     fi
     if [ $OS == "qnx" ]; then
    @@ -73,7 +77,7 @@ for i in "${GenFiles[@]}"
     do
         echo "Generating $i image"
         if [ $OS == "linux" ]; then
    -        aarch64-none-linux-gnu-ld -T $LDS_PATH/$i.lds -o $MULTICOREAPP_BIN_PATH/$i.elf
    +        ${TOOLCHAIN_PATH_GCC_ARCH64}/aarch64-none-linux-gnu-ld -T $LDS_PATH/$i.lds -o $MULTICOREAPP_BIN_PATH/$i.elf
         fi
         if [ $OS == "qnx" ]; then
             ${TOOLCHAIN_PATH_GCC_ARCH64}/aarch64-unknown-nto-qnx7.0.0-ld -T $LDS_PATH/$i.lds -o $MULTICOREAPP_BIN_PATH/$i.elf
    

    这会生成 appimage

    正在生成 tiubootimage_linux 映像
    警告:此应用程序支持的运行时版本不可用。
    使用默认运行时:v4.0.30319
    解析输入目标文件/home/gunter/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/mcusw/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/main_domain_apps/scripts/hlos/../../../../../../pdk_jacinto_10_00_00_27/packages/ti/boot/sbl/tools/combined_appimage/bin/j721e_evm_lastmile/tiubootimage_linux.elf.
    文件转换完成!
    输入文件的数量1.

    -rw-rw-r-- 1 Gunter Gunter 1395240 Oct 31 16:29 tiubootimage_linux.appimage
    -rwxrwxr-x 1 Gunter Gunter 1461296 OCT 31 16:29 tiubootimage_linux.elf*
    -rw-rw-r-- 1 Gunter Gunter 1395208 Oct 31 16:29 tiubootimage_linux.rprc.

    将此 appimage 写入位于0x7C0000的 OSPI 中、在打印 ATF/OPTEE 后、它也不会打印出任何 u-boot 横幅。

    如何创建正确的 u-boot 应用程序映像?

    谢谢!

    ——Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunter,

    在 constructappimageshlos.sh 脚本中、我添加了粗体行:


    #定义该脚本将创建哪些 appimages
    如果[$OS =="Linux"];则
    GenFiles=("ATF_optee"\
    "tidtb_linux"\
    "tiuboot_Linux"\
    "tikernelimage_linux"
    );

    因此、我创建了一个文件: mcusw/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/main_domain_apps/scripts/HLOS/linux/tiuboot_linux.lds

    内容:

    /*
     * tikernelimage_linux.lds - simple linker file for stand-alone Linux kernel booting
     *
     * Copyright (C) 2024 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
     *
     * Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
     * found in the LICENSE.txt file.
     */
    OUTPUT_FORMAT("elf64-littleaarch64")
    OUTPUT_ARCH(aarch64)
    TARGET(binary)
    INPUT(u-boot.img)
    SECTIONS
    {
     . = 0x0000000080080000;
     ubootimage = .;
     .ubootimage : { u-boot.img }
    }
    

    然后我跑了:  constructappimageshlos.sh  

    Generating atf_optee image
    WARNING: The runtime version supported by this application is unavailable.
    Using default runtime: v4.0.30319
    Parsing the input object file, /home/keerthy/work/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/mcusw/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/main_domain_apps/scripts/hlos/../../binary/bin/j721e_evm/atf_optee.elf.
    File conversion complete!
    Number of Input Files 1
    
    Generating tidtb_linux image
    WARNING: The runtime version supported by this application is unavailable.
    Using default runtime: v4.0.30319
    Parsing the input object file, /home/keerthy/work/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/mcusw/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/main_domain_apps/scripts/hlos/../../binary/bin/j721e_evm/tidtb_linux.elf.
    File conversion complete!
    Number of Input Files 1
    
    Generating tiuboot_linux image
    WARNING: The runtime version supported by this application is unavailable.
    Using default runtime: v4.0.30319
    Parsing the input object file, /home/keerthy/work/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/mcusw/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/main_domain_apps/scripts/hlos/../../binary/bin/j721e_evm/tiuboot_linux.elf.
    File conversion complete!
    Number of Input Files 1
    
    Generating tikernelimage_linux image
    WARNING: The runtime version supported by this application is unavailable.
    Using default runtime: v4.0.30319
    Parsing the input object file, /home/keerthy/work/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/mcusw/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/main_domain_apps/scripts/hlos/../../binary/bin/j721e_evm/tikernelimage_linux.elf.
    File conversion complete!
    Number of Input Files 1

    LS -l ../../binary/bin/j721e_evm/tiuboot_linux.appimage
    -rw-rw-r-- 1 kehy keerthy 1276548 11月5日00:25 ../../binary/bin/j721e_evm tiuboot_linux.appimage

    您是否可以尝试生成上述文件并将其刷 写到0x7C0000中、而不是 Linux 映像?

    注:我没有进行引导测试。 刚刚编译了它。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    是的、我们可以尝试这样做、直接从 u-boot.img 生成 appimage 并将其刷写。 我们很快回来。

    此致、

    ——Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    我已经使用 u-boot.img 和 lds 文件设置为入口点0x80080000进行测试、这是内核 lds 文件中使用的值。 但很遗憾、在 ATF/OPTEE 之后没有打印输出。

    当 ATF/OPTEE 输出完成时、使用 CCS 拦截 A72内核以检查其位置、结果为 PC = 0x200、其中没有代码。

    另外,我已经使用 u-boot.bin 来生成 appimage 从,再次为0x80080000 ,但症状是相同的,没有打印输出.

    在这里、拦截时、PC 位于大约0x8011xxxx 的 DDR 范围内、且带有代码。

    最后、在该状态下、我加载了 u-boot (无扩展名的 u-boot)的真正 ELF 二进制文件。 然后、这会将 PC 置于真正的入口点、IS 位于0x800800000处的符号_START。

    不知何故,我觉得我们不是在正确的地方启动 u-boot。 ATF/OPTEE 可能不会分支到 u-boot 实际启动的位置。

    此致、

    ——Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    我改为使用 u-boot-spl 运行了测试、因为 u-boot-spl 具有与内核相同的入口点、即0x80080000。

    这是 lds 文件

    /*
     * tiubootspl_linux.lds - simple linker file for stand-alone Linux kernel booting
     *
     * Copyright (C) 2024 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
     *
     * Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
     * found in the LICENSE.txt file.
     */
    OUTPUT_FORMAT("elf64-littleaarch64")
    OUTPUT_ARCH(aarch64)
    TARGET(binary)
    INPUT(u-boot-spl.bin)
    SECTIONS
    {
     . = 0x0000000080080000;
     ubootimage = .;
     .ubootimage : { u-boot-spl.bin }
    }

    然后、我将 tiubootspl_linux 添加到了结构脚本中

    # Defines which appimages this script will create
    if [ $OS == "linux" ]; then
        GenFiles=("atf_optee" \
                  "tidtb_linux" \
                  "tiubootspl_linux" \
                  "tiuboot_linux" \
                  "tikernelimage_linux"
                 );
    

    因此、u-boot-spl 实际上会在 ATF/OPTEE 完成后输出。

    NOTICE:  BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 16:09:05, Feb  9 2024
    I/TC: 
    I/TC: OP-TEE version: 4.2.0-dev (gcc version 13.3.0 (GCC)) #1 Fri Apr 12 09:51:21 UTC 2024 aarch64
    I/TC: WARNING: This OP-TEE configuration might be insecure!
    I/TC: WARNING: Please check optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
    I/TC: Primary CPU initializing
    I/TC: GIC redistributor base address not provided
    I/TC: Assuming default GIC group status and modifier
    I/TC: SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    I/TC: HUK Initialized
    I/TC: Activated SA2UL device
    I/TC: Fixing SA2UL firewall owner for GP device
    I/TC: Enabled firewalls for SA2UL TRNG device
    I/TC: SA2UL TRNG initialized
    I/TC: SA2UL Drivers initialized
    I/TC: Primary CPU switching to normal world boot
    
    U-Boot SPL 2024.04-dirty (Oct 25 2024 - 11:55:47 -0700)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    ti_i2c_eeprom_am6_parse_record: Ignoring record id 17
    Detected: J7X-BASE-CPB rev E3
    Detected: J7X-VSC8514-ETH rev E2
    error getting GPIO lookup name: -22
    Trying to boot from SPI
    k3-navss-ringacc ringacc@2b800000: Ring Accelerator probed rings:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:235
    k3-navss-ringacc ringacc@2b800000: dma-ring-reset-quirk: disabled
    

    因此、这证明 ATF/OPTEE 实际上分支到0x80080000、而 u-boot-spl 将该寄存器作为默认入口点。

    现在的问题是、如何使用 u-boot-spl 及其 DTB 文件创建组合 appimage、以便它可以正常运行、然后从 SDCard 中提取 u-boot、例如

    此致、

    ——Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunter,

    然后、可以将 U-Boot 加载到 A72 SPL 在 OSPI 中查找它的位置?

    fatload MMC 1  ${loadaddr}u-boot.img

    SF 更新$loadaddr 0x280000 $filesize

    此致、
    基尔西

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunter,

    我现在能够引导至 U-Boot 而不是 Linux。

    我也绕过了 OPTEE。 因此 SBL --> ATF --> U-Boot。

    编译 ATF 以绕过 OPTEE 的步骤:

    cd ti-processor-sdk-linux-adas-j721e-evm-10_00_00_08$ cd board-support/trusted-firmware-a-2.10+git/

    使 cross_compile="$cross_compile_64"PLAT=k3 target_Board=generic 

    cp $SDK_Linux/board-support/trusted-firmware-a-2.10+git/build/k3/generic/release/bl31.bin ../prebuilt-images/

    还需要将 U-Boot 移至0x80080000而非0x800800000。

    diff --git a/Kconfig b/Kconfig
    index 57109340..8bfcc554 100644
    --- a/Kconfig
    +++ b/Kconfig
    @@ -639,7 +639,7 @@ config HAVE_TEXT_BASE
     config TEXT_BASE
            depends on HAVE_TEXT_BASE
            default 0x0 if POSITION_INDEPENDENT
    -       default 0x80800000 if ARCH_OMAP2PLUS || ARCH_K3
    +       default 0x80080000 if ARCH_OMAP2PLUS || ARCH_K3
            default 0x81700000 if MACH_SUNIV
            default 0x2a000000 if MACH_SUN9I
            default 0x4a000000 if SUNXI_MINIMUM_DRAM_MB >= 256
    


    生成 u-boot

    这将为您生成加载地址为0x80080000的 U-Boot

    现在将 u-boot.bin 复制到预编译映像

    cp $SDK_Linux/board-support/ti-u-boot-2024.04+git/build/a72/u-boot.bin $SDK_Linux/board-support/prebuilt-images/

    找到此脚 本

    /*
     * tikernelimage_linux.lds - simple linker file for stand-alone Linux kernel booting
     *
     * Copyright (C) 2024 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
     *
     * Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
     * found in the LICENSE.txt file.
     */
    OUTPUT_FORMAT("elf64-littleaarch64")
    OUTPUT_ARCH(aarch64)
    TARGET(binary)
    INPUT(u-boot.bin)
    SECTIONS
    {
     . = 0x0000000080080000;
     ubootimage = .;
     .ubootimage : { u-boot.bin }
    }
    ~   

    将新的 ATF_optee.appimage 刷   写到0x1C0000、并将 tiuboot_linux.appimage 刷写到 0x7C0000。

    最好擦除闪存并重新写入二进制文件。

    => NOTICE:  BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b8-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 15:44:33, Nov  5 2024
    NOTICE:  BL31: Preparing for EL3 exit to normal world
    NOTICE:  Entry point address = 0x80080000
    NOTICE:  SPSR = 0x3c9
    
    
    U-Boot 2024.04-dirty (Nov 05 2024 - 15:49:19 +0530)
    
    SoC:   J721E SR1.1 GP
    Model: Texas Instruments J721e EVM
    ti_i2c_eeprom_am6_parse_record: Ignoring record id 17
    Board: J721EX-PM2-SOM rev E8
    DRAM:  2 GiB (effective 4 GiB)
    Core:  142 devices, 35 uclasses, devicetree: fit
    Flash: 0 Bytes
    MMC:   mmc@4f80000: 0, mmc@4fb0000: 1
    Loading Environment from nowhere... OK
    In:    serial@2800000
    Out:   serial@2800000
    Err:   serial@2800000
    am65_cpsw_nuss ethernet@46000000: K3 CPSW: nuss_ver: 0x6BA00101 cpsw_ver: 0x6BA80100 ale_ver: 0x00293904 Ports:1
    Detected: J7X-BASE-CPB rev E3
    Detected: J7X-VSC8514-ETH rev E2
    cdns,sierra serdes@5000000: sierra probed
    sierra_phy_link link: Timeout waiting for PHY status ready
    sierra_phy_link link: PHY: Failed to power on link: -110.
    phy_power_on failed!!: -110
    Net:   am65_cpsw_nuss_port ethernet@46000000port@1: gmii_sel PHY mode NOT SET!: requested: 00000002, gmii_sel: 00000001
    eth0: ethernet@46000000port@1
    Hit any key to stop autoboot:  0 
    

    谢谢、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    我们确认 u-boot 出现、即使未更改旁路选项也是如此。 我们将 ATF/optee 二进制文件保留为原样、只需替换 tiuboot_linux.appimage

    但我们遇到了一个问题、即以太网未启动、正如您在上面的 u-boot 日志中所看到的。

    CDNs, Sierra SerDes@5000000: Sierra probed.
    Sierra _phy_link 链接:等待 PHY 状态就绪超时
    Sierra _phy_link 链接:PHY:无法为链路通电:-110。
    PHY_POWER_ON 失败!:-110
    net:am65_cpsw_nuss_port ethernet@46000000port@1:未设置 GMII_SEL PHY 模式!:请求的:00000002、gmii_sel:00000001

    U-Boot 2024.04-00001-g0e054b7c-dirty (Nov 05 2024 - 14:22:20 -0800)
    
    SoC:   J721E SR1.1 GP
    Model: Texas Instruments J721E SK
    ti_i2c_eeprom_am6_parse_record: Ignoring record id 17
    Board: J721EX-PM2-SOM rev E8
    DRAM:  2 GiB (effective 4 GiB)
    Core:  125 devices, 33 uclasses, devicetree: fit
    Flash: 0 Bytes
    MMC:   mmc@4fb0000: 1
    Loading Environment from nowhere... OK
    In:    serial@2800000
    Out:   serial@2800000
    Err:   serial@2800000
    am65_cpsw_nuss ethernet@46000000: K3 CPSW: nuss_ver: 0x6BA00101 cpsw_ver: 0x6BA80100 ale_ver: 0x00293904 Ports:1
    Detected: J7X-BASE-CPB rev E3
    Detected: J7X-VSC8514-ETH rev E2
    cdns,sierra serdes@5000000: sierra probed
    sierra_phy_link link: Timeout waiting for PHY status ready
    sierra_phy_link link: PHY: Failed to power on link: -110.
    phy_power_on failed!!: -110
    Net:   am65_cpsw_nuss_port ethernet@46000000port@1: gmii_sel PHY mode NOT SET!: requested: 00000002, gmii_sel: 00000001
    eth0: ethernet@46000000port@1
    Hit any key to stop autoboot:  0 
    =>
    

    看起来 SGMII PHY 未正确初始化。

    例如、从 sdcard 的正常 u-boot 显示正确的以太网启动

    am65_cpsw_nuss 以太网@46000000:K3 CPSW:nuss_ver:0x6BA00101 cpsw_ver:0x6BA80100 ALE_ver:0x00293904端口:1

    U-Boot 2024.04-ti-g818c76aed67f (Aug 01 2024 - 19:19:47 +0000)
    
    SoC:   J721E SR1.1 GP
    Model: Texas Instruments J721E SK
    Board: J721EX-PM2-SOM rev E8
    DRAM:  2 GiB (effective 4 GiB)
    Core:  125 devices, 33 uclasses, devicetree: separate
    Flash: 0 Bytes
    MMC:   mmc@4fb0000: 1
    Loading Environment from nowhere... OK
    In:    serial@2800000
    Out:   serial@2800000
    Err:   serial@2800000
    am65_cpsw_nuss ethernet@46000000: K3 CPSW: nuss_ver: 0x6BA00101 cpsw_ver: 0x6BA80100 ale_ver: 0x00293904 Ports:1
    Detected: J7X-BASE-CPB rev E3
    Detected: J7X-VSC8514-ETH rev E2
    cdns,sierra serdes@5000000: sierra probed
    Net:   eth0: ethernet@46000000port@1
    Hit any key to stop autoboot:  0 
    =>

    此致、

    ——Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    我不确定此 SerDes PHY 正确切地初始化在何处、例如在正常运行的 SD 卡 u-boot 启动上。 (可能在 SPL 中?)

    此外,我被提醒的事实,我们只使用 u-boot.bin 来制作 appimage 从.

    您知道、通常有 u-boot.img、它是 u-boot.bin 和 u-boot DTB 的合适映像。 我们可能在 u-boot DTB 中遗漏了什么吗?

    谢谢!

    ——Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处发布 Tanmay 的回复:

    我们是否已在 SBL 中解锁了 Ctrl MMR 寄存器? 如果没有、请按照以下常见问题解答来解锁 SBL 中的 Ctrl MMR

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1278947/faq-tda4vl-how-to-resolve-netdev-watchdog-transmit-queue-timed-out-issue-in-linux-a72-in-case-of-sbl-optimized-boot-flow

     - Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanmay 和 Keerthy、

    我刚刚在 sbl_CUST_img 中解锁 CTRLMMR 寄存器。 u-boot 以太网现已可用! 我们现在可以执行以下操作:使用 u-boot 命令进行 tftp。

    NOTICE:  BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 16:09:05, Feb  9 2024
    I/TC: 
    I/TC: OP-TEE version: 4.2.0-dev (gcc version 13.3.0 (GCC)) #1 Fri Apr 12 09:51:21 UTC 2024 aarch64
    I/TC: WARNING: This OP-TEE configuration might be insecure!
    I/TC: WARNING: Please check optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
    I/TC: Primary CPU initializing
    I/TC: GIC redistributor base address not provided
    I/TC: Assuming default GIC group status and modifier
    I/TC: SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    I/TC: HUK Initialized
    I/TC: Activated SA2UL device
    I/TC: Fixing SA2UL firewall owner for GP device
    I/TC: Enabled firewalls for SA2UL TRNG device
    I/TC: SA2UL TRNG initialized
    I/TC: SA2UL Drivers initialized
    I/TC: Primary CPU switching to normal world boot
    
    U-Boot SPL 2024.04-ti-g818c76aed67f (Aug 01 2024 - 19:19:47 +0000)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    Detected: J7X-BASE-CPB rev E3
    Detected: J7X-VSC8514-ETH rev E2
    error getting GPIO lookup name: -22
    Trying to boot from MMC2
    Warning: Detected image signing certificate on GP device. Skipping certificate to prevent boot failure. This will fail if the ima
    ge was also encrypted
    Warning: Detected image signing certificate on GP device. Skipping certificate to prevent boot failure. This will fail if the ima
    ge was also encrypted
    
    
    U-Boot 2024.04-ti-g818c76aed67f (Aug 01 2024 - 19:19:47 +0000)
    
    SoC:   J721E SR1.1 GP
    Model: Texas Instruments J721E SK
    NOTICE:  BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 16:09:05, Feb  9 2024
    I/TC: 
    I/TC: OP-TEE version: 4.2.0-dev (gcc version 13.3.0 (GCC)) #1 Fri Apr 12 09:51:21 UTC 2024 aarch64
    I/TC: WARNING: This OP-TEE configuration might be insecure!
    I/TC: WARNING: Please check optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
    I/TC: Primary CPU initializing
    I/TC: GIC redistributor base address not provided
    I/TC: Assuming default GIC group status and modifier
    I/TC: SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    I/TC: HUK Initialized
    I/TC: Activated SA2UL device
    I/TC: Fixing SA2UL firewall owner for GP device
    I/TC: Enabled firewalls for SA2UL TRNG device
    I/TC: SA2UL TRNG initialized
    I/TC: SA2UL Drivers initialized
    I/TC: Primary CPU switching to normal world boot
    
    
    U-Boot 2024.04-00001-g0e054b7c-dirty (Nov 05 2024 - 14:22:20 -0800)
    
    SoC:   J721E SR1.1 GP
    Model: Texas Instruments J721E SK
    ti_i2c_eeprom_am6_parse_record: Ignoring record id 17
    Board: J721EX-PM2-SOM rev E8
    DRAM:  2 GiB (effective 4 GiB)
    Core:  125 devices, 33 uclasses, devicetree: fit
    Flash: 0 Bytes
    MMC:   mmc@4fb0000: 1
    Loading Environment from nowhere... OK
    In:    serial@2800000
    Out:   serial@2800000
    Err:   serial@2800000
    am65_cpsw_nuss ethernet@46000000: K3 CPSW: nuss_ver: 0x6BA00101 cpsw_ver: 0x6BA80100 ale_ver: 0x00293904 Ports:1
    Detected: J7X-BASE-CPB rev E3
    Detected: J7X-VSC8514-ETH rev E2
    cdns,sierra serdes@5000000: sierra probed
    Net:   eth0: ethernet@46000000port@1
    Hit any key to stop autoboot:  0 
    => setenv serverip 192.168.1.32
    => setenv ipaddr 192.168.1.34
    => tftp $loadaddr sbl_cust_img_mcu1_0_release.tiimage
    k3-navss-ringacc ringacc@2b800000: Ring Accelerator probed rings:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:235
    k3-navss-ringacc ringacc@2b800000: dma-ring-reset-quirk: disabled
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@46000000port@1: K3 CPSW: rflow_id_base: 2
    link up on port 1, speed 1000, full duplex
    Using ethernet@46000000port@1 device
    TFTP from server 192.168.1.32; our IP address is 192.168.1.34
    Filename 'sbl_cust_img_mcu1_0_release.tiimage'.
    Load address: 0x82000000
    Loading: #################################################################
             ##  0 Bytes
             242.2 KiB/s
    done
    Bytes transferred = 340078 (5306e hex)
    =>

    应用于 SBL_MAIN 的补丁

    gunter@Linux-005:~/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/pdk_jacinto_10_00_00_27/packages/ti/boot/sbl/board/k3$ diff -Nurp sbl_main.c.orig sbl_main.c
    --- sbl_main.c.orig	2024-11-06 15:03:28.827359640 -0800
    +++ sbl_main.c	2024-11-06 15:16:30.000139733 -0800
    @@ -245,6 +245,70 @@ const CSL_ArmR5MpuRegionCfg gCslR5MpuCfg
     
     };
     
    +//GHS--- added to unlock CTRLMMR registers
    +#define WKUP_CTRL_MMR0_BASE             0x43000000
    +#define MCU_CTRL_MMR0_BASE              0x40f00000
    +#define CTRL_MMR0_BASE                  0x00100000
    +
    +/*
    + * The CTRL_MMR0 memory space is divided into several equally-spaced
    + * partitions, so defining the partition size allows us to determine
    + * register addresses common to those partitions.
    +*/
    +#define CTRL_MMR0_PARTITION_SIZE       0x4000
    +
    +/*
    + * CTRL_MMR0, WKUP_CTRL_MMR0, and MCU_CTRL_MMR0 lock/kick-mechanism
    + * shared register definitions. The same registers are also used for
    + * PADCFG_MMR lock/kick-mechanism.
    +*/
    +#define CTRLMMR_LOCK_KICK0         0x1008
    +#define CTRLMMR_LOCK_KICK0_UNLOCK_VAL      0x68ef3490
    +#define CTRLMMR_LOCK_KICK1         0x100c
    +#define CTRLMMR_LOCK_KICK1_UNLOCK_VAL      0xd172bc5a
    +
    +
    +void CTRL_MMR_unlock(volatile uint32_t baseAddr, uint32_t partition)
    +{
    +   /* Get the part base address */
    +   uint32_t partBaseAddr = baseAddr + (partition * CTRL_MMR0_PARTITION_SIZE);
    +
    +   /* Unlock the requested partition if locked using two-step sequence */
    +   *(volatile uint32_t *)(partBaseAddr + CTRLMMR_LOCK_KICK0) = CTRLMMR_LOCK_KICK0_UNLOCK_VAL;
    +   *(volatile uint32_t *)(partBaseAddr + CTRLMMR_LOCK_KICK1) = CTRLMMR_LOCK_KICK1_UNLOCK_VAL;
    +}
    +
    +static void SBL_CTRL_MMR_unlock_all(void)
    +{
    +   /* Unlock all WKUP_CTRL_MMR0 module registers */
    +   CTRL_MMR_unlock(WKUP_CTRL_MMR0_BASE, 0);
    +   CTRL_MMR_unlock(WKUP_CTRL_MMR0_BASE, 1);
    +   CTRL_MMR_unlock(WKUP_CTRL_MMR0_BASE, 2);
    +   CTRL_MMR_unlock(WKUP_CTRL_MMR0_BASE, 3);
    +   CTRL_MMR_unlock(WKUP_CTRL_MMR0_BASE, 4);
    +   CTRL_MMR_unlock(WKUP_CTRL_MMR0_BASE, 6);
    +   CTRL_MMR_unlock(WKUP_CTRL_MMR0_BASE, 7);
    +
    +   /* Unlock all MCU_CTRL_MMR0 module registers */
    +   CTRL_MMR_unlock(MCU_CTRL_MMR0_BASE, 0);
    +   CTRL_MMR_unlock(MCU_CTRL_MMR0_BASE, 1);
    +   CTRL_MMR_unlock(MCU_CTRL_MMR0_BASE, 2);
    +   CTRL_MMR_unlock(MCU_CTRL_MMR0_BASE, 3);
    +   CTRL_MMR_unlock(MCU_CTRL_MMR0_BASE, 4);
    +
    +   /* Unlock all CTRL_MMR0 module registers */
    +   CTRL_MMR_unlock(CTRL_MMR0_BASE, 0);
    +   CTRL_MMR_unlock(CTRL_MMR0_BASE, 1);
    +   CTRL_MMR_unlock(CTRL_MMR0_BASE, 2);
    +   CTRL_MMR_unlock(CTRL_MMR0_BASE, 3);
    +   CTRL_MMR_unlock(CTRL_MMR0_BASE, 5);
    +    #if defined(SOC_J721E)
    +       CTRL_MMR_unlock(CTRL_MMR0_BASE, 6);
    +   #endif
    +   CTRL_MMR_unlock(CTRL_MMR0_BASE, 7);
    +}
    +//GHS--- 
    +
     int main()
     {
         int32_t retVal = CSL_PASS;
    @@ -275,6 +339,10 @@ int main()
         /* Any SoC specific Init. */
         SBL_SocEarlyInit();
     
    +    //GHS--- Added to unlock CTRLMMR registers
    +    /* Unlock control MMR registers */
    +    SBL_CTRL_MMR_unlock_all();
    +
         if (SBL_LOG_LEVEL > SBL_LOG_ERR)
         {
             /* Configure UART Tx pinmux. */
             

    生成 sbl_cust_img

    gunter@Linux-005:~/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/pdk_jacinto_10_00_00_27/packages/ti/build$ make -s sbl_cust_img BOARD=j721e_evm
    # Compiling j721e_evm:j721e:mcu1_0:release:sbl_cust_img:sbl_main.c
    # Linking into /home/gunter/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/pdk_jacinto_10_00_00_27/packages/ti/boot/sbl/binary/j721e_evm/cust/bin/sbl_cust_img_mcu1_0_release.xer5f...
    #
    #
    # /home/gunter/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/pdk_jacinto_10_00_00_27/packages/ti/boot/sbl/binary/j721e_evm/cust/bin/sbl_cust_img_mcu1_0_release.xer5f created.
    #
    # Generating stripped image into /home/gunter/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/pdk_jacinto_10_00_00_27/packages/ti/boot/sbl/binary/j721e_evm/cust/bin/sbl_cust_img_mcu1_0_release_strip.xer5f...
    #
    ~/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/pdk_jacinto_10_00_00_27/packages/ti/boot/sbl/board/k3 ~/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/pdk_jacinto_10_00_00_27/packages/ti/boot/sbl/board/k3
    
    Debug Extension is Enabled :
    SoC UID not specified for Debug Extension. Using UID 0
    	UID = 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    	DBG_TYPE = 4
    R5 Certificate being generated :
    	X509_CFG = ./x509-temp.cfg
    	KEY = /home/gunter/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/pdk_jacinto_10_00_00_27/packages/ti/build/makerules/rom_degenerateKey.pem
    	BIN = /home/gunter/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/pdk_jacinto_10_00_00_27/packages/ti/boot/sbl/binary/j721e_evm/cust/bin/sbl_cust_img_mcu1_0_release.bin
    	CERT TYPE = R5, 1
    	CORE ID = 16
    	LOADADDR = 0x41c00100
    	IMAGE_SIZE = 339016
    	BOOT_OPTIONS = 2
    Certificate being generated :
    SUCCESS: Image /home/gunter/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/pdk_jacinto_10_00_00_27/packages/ti/boot/sbl/binary/j721e_evm/cust/bin/sbl_cust_img_mcu1_0_release.tiimage generated. Good to boot
    # SBL image /home/gunter/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/pdk_jacinto_10_00_00_27/packages/ti/boot/sbl/binary/j721e_evm/cust/bin/sbl_cust_img_mcu1_0_release.bin created.
    #
    

    然后 将 sbl_cust_img_mcu1_0_release.tiimage 刷写到 OSPI 中。

    此致、

    ——Gunter