工具与软件:
您好、TI:
我在 使用 TDA4H EVM 将 Onsemi AR0820 Leopard 摄像头与 FPD-Link IV (J7EXPAXVM)电路板集成时遇到一个问题。 在此之前、我曾使用 FPD Link III 板进行开发、而 AR0820 Leopard 摄像头运行良好。
使用 FPD-Link IV 板时收到"capture:error:Incomplete frame for Ch0!!" 并在显示器中获取垃圾数据。
有趣的是、AR0820火星相机与 FPD Link IV 融合板2配合使用效果良好。
当我和我的硬件团队讨论这个问题时、他们提到 Mars 和 Leopard 使用相同的串行器。
注意:
未针对 Fusion2对电路板 ID 进行编程、因此 无法自动检测。
根据 TI 的建议、我修改了中 Sensor_Deserializer IT()中的如下内容 imaging/sensor_drv/sensor/sys/iss_sensors.c src
//
bGet = Board_detectBoard (BOARD_ID_FUSION2)
if (1)
{
issLogPrintf ("检测到 Fusion2板、使用 Fusion2配置\n");
gFusionDet = vx_true_e;
}
设计
{
issLogPrintf ("Fusion1板配置\n");
gFusionDet = vx_false_e;
}
//
请帮助我解决此问题。
谢谢。此致、
葡萄园