This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:FUSION 板2 - FPD LINK IV 不支持 AR0820 Leopard 相机

Guru**** 1860360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435694/j784s4xevm-fusion-board-2---fpd-link-iv-doesnot-work-with-ar0820-leopard-camera

器件型号:J784S4XEVM

工具与软件:

您好、TI:

   我在  使用 TDA4H EVM 将 Onsemi AR0820 Leopard 摄像头与 FPD-Link IV (J7EXPAXVM)电路板集成时遇到一个问题。 在此之前、我曾使用  FPD Link III 板进行开发、而 AR0820 Leopard 摄像头运行良好。  

使用 FPD-Link IV 板时收到"capture:error:Incomplete frame for Ch0!!" 并在显示器中获取垃圾数据。  

有趣的是、AR0820火星相机与 FPD Link IV 融合板2配合使用效果良好。  

当我和我的硬件团队讨论这个问题时、他们提到 Mars 和 Leopard 使用相同的串行器。  

注意:  

未针对 Fusion2对电路板 ID 进行编程、因此 无法自动检测。

根据 TI 的建议、我修改了中 Sensor_Deserializer IT()中的如下内容  imaging/sensor_drv/sensor/sys/iss_sensors.c src

//

bGet = Board_detectBoard (BOARD_ID_FUSION2)

if (1)

  issLogPrintf ("检测到 Fusion2板、使用 Fusion2配置\n");
  gFusionDet = vx_true_e;
}
设计

  issLogPrintf ("Fusion1板配置\n");
  gFusionDet = vx_false_e;
}

//

请帮助我解决此问题。  

谢谢。此致、

葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道  AR0820火星和 AR0820 Leopard 摄像机的区别吗?

    输出格式、数据速率或其他方面是否不同?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速帮助、Nikhil。

    我将进行检查并告知您。 但我仍有一个疑问、AR0820 Leopard 相机可在 Fusion Board1上正常运行、问题仅限于 Fusion 板2。   

    此致、

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    Fusion 1使用 UB960解串器、Fusion 2使用 UB9702解串器。 由于解串器不同、其配置也会有所不同

    根据 UB960和 UB9702的数据表、您能比较两个解串器中设置的格式、laneband 速度等的配置吗?

    此致、

    Nikhil