请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435300/tda4vm-csi
器件型号:TDA4VM工具与软件:
SDK8.6.
1*max9295a -> max9296a -> Csi0
摄像头输出 YUV422_UYVY
解串器配置 VC= 0 DT:0x1E
解串器具有输出 mipi 时钟+ 4mipi 数据通道。
使用演示: RUN_APP_SINGLE_cam .sh 选择 端口0
程序始终卡在:μ s
MCU2_0] 71.825451 s:vx_zone_warning:[tivxCaptureSetTimeout:796]捕获:警告:使用 tivxCaptureRegiterErrorFrame 未提供错误帧、默认为永远等待!!
为什么? YUV422_UYVY 是否不支持通道交换和极性交换?
如何解决? 非常紧急,谢谢。