This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:CSI

Guru**** 1866200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435300/tda4vm-csi

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

SDK8.6.

1*max9295a -> max9296a -> Csi0  

摄像头输出  YUV422_UYVY

解串器配置 VC= 0 DT:0x1E

解串器具有输出 mipi 时钟+ 4mipi 数据通道。

使用演示: RUN_APP_SINGLE_cam .sh 选择 端口0

程序始终卡在:μ s

MCU2_0] 71.825451 s:vx_zone_warning:[tivxCaptureSetTimeout:796]捕获:警告:使用 tivxCaptureRegiterErrorFrame 未提供错误帧、默认为永远等待!!

为什么? YUV422_UYVY 是否不支持通道交换和极性交换?

如何解决? 非常紧急,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MCU2_0] 71.825451 s:vx_zone_warning:[tivxCaptureSetTimeout:796]捕获:警告:不使用 tivxCaptureRegiterErrorFrame 提供错误帧、默认为 Waiting forever!!

    这只是一个警告日志。

    我可以知道解串器中设置的 laneband 速度是多少吗? 您是否在 csirx 中配置了相同的配置?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决、关闭