This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:RAT-存储器映射

Guru**** 1832870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1428658/sk-am62a-lp-rat--memory-mapping

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

在 TRM 中阅读有关 RAT 的信息时、我不清楚其中的一些要点、您能否帮助我们消除这些疑问?

启用 RAT 时、使用哪种类型的存储器(DDR/闪存)来映射区域?

2.

在该映像中、MCU 内核 R5是 RAM 存储器、SOC 存储器是闪存。 我的理解是否正确?

3.

在上图中、MCU 内核中512KB 的 OSPI 映射到 OSPI 数据区域1:8GB @0x4_0000_0000。 您能解释一下它的需求/优势吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Salman、

    感谢您的提问。

    1.启用 RAT 时、使用哪种类型的内存(DDR/闪存)来映射区域?

    没有用于映射这些区域的物理存储器。  根据 RAT 区域配置、RAT 模块的任务是将32位地址转换为36位地址。

    [quote userid="625595" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1428658/sk-am62a-lp-rat--memory-mapping、此图片中 MCU 内核 R5是 RAM 存储器、SOC 存储器是闪存。 我的理解是否正确?

    MCU R5F 内核只讨论虚拟存储器或处理器可寻址存储器范围。 因此、R5F 处理器只能访问32位可寻址存储器范围。 通用 SoC 存储器映射具有36位可寻址存储器范围。  

    [报价 userid="625595" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1428658/sk-am62a-lp-rat--memory-mapping "]在上图中、MCU 内核中512KB 的 OSPI 映射到 OSPI 数据区域1:8GB @0x4_0000_0000。 您能解释一下它的需求/优势吗?  [报价]

    您可以看到、512KB 的 OSPI 数据区域1位于存储器地址0x4_0000_0000处、该地址不可寻址、无法直接从 R5F 内核访问。 因此、RAT 区域配置为用于 MCU R5F 内核、以便它可以访问32位地址以外的存储器范围。

    希望上述信息对您有所帮助。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以看到、他们提到存储器映射是基于36个物理地址构建的? 我的理解是闪存。 请支持纠正这一理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salman:

    据我所知、这是 Flash。

    闪存子系统的存储器映射从0x60000000开始、这是32位可寻址范围。

    请支持更正此理解

    请参阅  表2-1. AM62A 通用 SoC 存储器映射 查看 SoC 使用的所有36位地址。

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar