主题中讨论的其他器件:AM69A、 AM69、SK-AM69
工具与软件:
带有 Arducam V3Link 摄像头解决方案套件的 AM69A 需要"360度视角"或"Bird Eye View"(带有4个 imx219摄像头)。
Q1: 带有 Arducam V3Link 4摄像头的 AM69A、使用开箱即用应用程序、我可以自定义为"360度视图"或带有4个 imx219摄像头的"Bird Eye view"。
Q2: 在 SK - AM69中使用 tisdk-edgeai-image-j784s4-evm.wic.xz OS。 更改每个预览和拼接的预览或裁剪边线所需的功能可以是开箱即用的。
Q3: 在 SK- AM69中使用 tisdk-edgeai-image-j784s4-evm.wic.xz OS。 为运行 vision_apps 要设置的配置是什么。 我能够在 SK- AM69中运行 edgeai-gst-apps。
Q4:我们可以使用 SK- AM69、 Arducam V3Link 相机解决方案套件4相机获得停车助手和360度视图应用程序吗? 和 tisdk-edgeai-image-j784s4-evm.wic.xz OS
Q5:我可以刷写 TI OS 以外的任何其他操作系统吗? 如果可以、请提供程序或链接。
支持的斑块
开发 | Linux x86_64 | Linux+RTOS 模式 | QNX+RTOS 模式 | 配置 |
---|---|---|---|---|
支持 | 否 | 有 | 有 | J721e/J721S2/J784S4 |
操作系统为 J784S4 、但无法运行
![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/791/7776.titi.png)
提前感谢
所需输出