This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM69A:AM69A 及 Arducam V3Link 摄像头解决方案套件需要360度视角和视角;或"鸟眼视图"带4个 imx219摄像头。

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69, AM69A, AM69
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435309/processor-sdk-am69a-am69a-with-arducam-v3link-camera-solution-kit-required-360-degree-view-or-bird-eye-view-with-4-camera-of-imx219

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM69A
主题中讨论的其他器件:AM69AAM69、SK-AM69

工具与软件:

带有 Arducam V3Link 摄像头解决方案套件的 AM69A 需要"360度视角"或"Bird Eye View"(带有4个 imx219摄像头)。

Q1: 带有 Arducam V3Link 4摄像头的 AM69A、使用开箱即用应用程序、我可以自定义为"360度视图"或带有4个 imx219摄像头的"Bird Eye view"。

Q2: 在 SK - AM69中使用 tisdk-edgeai-image-j784s4-evm.wic.xz OS。 更改每个预览和拼接的预览或裁剪边线所需的功能可以是开箱即用的。

Q3:  在 SK- AM69中使用 tisdk-edgeai-image-j784s4-evm.wic.xz OS。 为运行 vision_apps 要设置的配置是什么。 我能够在 SK- AM69中运行 edgeai-gst-apps。

Q4:我们可以使用 SK- AM69、 Arducam V3Link 相机解决方案套件4相机获得停车助手和360度视图应用程序吗?  和 tisdk-edgeai-image-j784s4-evm.wic.xz OS

Q5:我可以刷写 TI OS 以外的任何其他操作系统吗? 如果可以、请提供程序或链接。

问题6:从这个链接 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/group_apps_srv_demos_app_srv_camera.html 

支持的斑块

开发 Linux x86_64 Linux+RTOS 模式 QNX+RTOS 模式 配置
支持 J721e/J721S2/J784S4

操作系统为 J784S4 、但无法运行  

CD /opt/vision_apps
资料来源:vision_apps_init.sh
./ run_app_srv.sh 以获取输出 AS  

提前感谢

   

所需输出