This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:在调试 I2S 时、我们发现差分串联电阻具有不同的影响。

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436395/am5728-when-we-debug-i2s-found-that-differenct-series-resistor-have-different-affects

器件型号:AM5728

工具与软件:

我们在用AM5728的I2S时候、遇到了问题。下面是我们的block、CPU和codec都是slave、也就是工作在sync模式。我们发现一个情况、就是R1在小电阻比如33欧姆的时候、这个架构是不能work的、但是把R1改成300欧姆后、这个就可以正常工作了。μ A

请问这个是什么原因、这里是否存在其他问题?μ A

目前我们在调试这个I2S的过程中需要调整时钟和数据上的电阻和电容值、但是发现他们会影响I2S通信、项目目前卡在这里、麻烦能尽快帮忙看看。μ A

非常感谢~μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TL:

    这是一个英文论坛。 您可以用英文重新发布吗、或者您也可以在中国 E2E 论坛上发布此帖子。

    如果您重新发布了此问题、我将擦除此问题、并继续执行相应的支持步骤。

    此致!

    若苏厄